请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505-Q1 大家好、
我的客户对如何处理 TAS2505-Q1的 LDO_SEL 引脚有疑问。 由于在不同版本的数据表中、有一个建议(2022年2月)连接到 GND、一个建议(2018年10月) 连接到 SPKVDD 或 SPKVSS。
我的客户当前设计连接到 VDD。 请问是否没有问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户对如何处理 TAS2505-Q1的 LDO_SEL 引脚有疑问。 由于在不同版本的数据表中、有一个建议(2022年2月)连接到 GND、一个建议(2018年10月) 连接到 SPKVDD 或 SPKVSS。
我的客户当前设计连接到 VDD。 请问是否没有问题?
谢谢!