This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:如何连接 LDO_SEL 引脚?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122659/tas2505-q1-how-to-connect-the-ldo_sel-pin

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我的客户对如何处理 TAS2505-Q1的 LDO_SEL 引脚有疑问。 由于在不同版本的数据表中、有一个建议(2022年2月)连接到 GND、一个建议(2018年10月) 连接到 SPKVDD 或 SPKVSS。

我的客户当前设计连接到 VDD。 请问是否没有问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    TAS2505-Q1中实现了与集成 LDO 相关的修复、因此需要对如何实现 LDO_SEL 引脚进行不同的参考。
    此修复程序现在已在生产材料中实施、因此它们可以将此引脚连接到 VDD。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师