Other Parts Discussed in Thread: LM4865
大家好、团队、
我将 LM4865用于新设计、我想知道我使用的电压电平。 根据数据表、它显示在3.3V 下工作、但几乎所有信息都使用5V。 您是否有使用3.3V 的音量刻度? 在3.3V 与5V 电压下、该器件的性能是否相同?
关于耳机感应引脚、我不会使用耳机、实际上、应用程序将仅用于蜂鸣器、我们将生成不同频率的不同音调。 那么、我想知道是否足以在该引脚上使用下拉电阻器?
感谢您的支持。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM4865
大家好、团队、
我将 LM4865用于新设计、我想知道我使用的电压电平。 根据数据表、它显示在3.3V 下工作、但几乎所有信息都使用5V。 您是否有使用3.3V 的音量刻度? 在3.3V 与5V 电压下、该器件的性能是否相同?
关于耳机感应引脚、我不会使用耳机、实际上、应用程序将仅用于蜂鸣器、我们将生成不同频率的不同音调。 那么、我想知道是否足以在该引脚上使用下拉电阻器?
感谢您的支持。
谢谢!
您好、Francisco、
如果不需要切换功能、则可以直接下拉 HP-SENSE 引脚、没有问题。
关于使用 VDD = 3.3V 时的直流电压控制、遗憾的是、没有数据或 EVM 可对其进行测试、 但我希望它根据与 VDD 的比例电平运行、即您应该获得与图17或29类似的增益斜率、但 VDD 值最高为3.3V、而不是5V。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师