This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:电压电平、音量设置与放大器;HP-SENSE 配置

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120768/lm4865-voltage-level-volume-set-hp-sense-conf

器件型号:LM4865

大家好、团队、

 我将 LM4865用于新设计、我想知道我使用的电压电平。 根据数据表、它显示在3.3V 下工作、但几乎所有信息都使用5V。 您是否有使用3.3V 的音量刻度? 在3.3V 与5V 电压下、该器件的性能是否相同?

关于耳机感应引脚、我不会使用耳机、实际上、应用程序将仅用于蜂鸣器、我们将生成不同频率的不同音调。 那么、我想知道是否足以在该引脚上使用下拉电阻器?

感谢您的支持。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    如果不需要切换功能、则可以直接下拉 HP-SENSE 引脚、没有问题。
    关于使用 VDD = 3.3V 时的直流电压控制、遗憾的是、没有数据或 EVM 可对其进行测试、 但我希望它根据与 VDD 的比例电平运行、即您应该获得与图17或29类似的增益斜率、但 VDD 值最高为3.3V、而不是5V。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ivan!

     

    这是我的当前版本。 请告诉我您的反馈。

    谢谢

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、我刚才看到 DC vol 连接到 VCC、但应该是3_3V。 我可以选择将主电源连接到 VCC (其中 VCC = 5V)。 请告诉我您的意见。  

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    我建议 在 R5或 R6之后将 R10连接到 VDD 节点。 这样、它将 被指代放大器 VDD 引脚上的任何电位。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的地方! 非常感谢! 这意味着电路是正确的、对吧?

    谢谢!

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    原理图的其余部分看起来正常。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师