This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794:智能手机的简单电路

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, PCM1794A, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121190/pcm1794-simple-circuit-for-a-smartphone

器件型号:PCM1794
Thread 中讨论的其他部件: 、PCM2903C

您好!

我需要最简单的方案来通过 USB-C 从智能手机转换音频文件、从而实现极高质量的转换 在互联网上、我发现他们经常为此使用 PCM1794芯片。 也许它已经过时了、现在您需要使用不同的芯片?

输出信号将被发送到混频器、在那里它将与其他音频信号混合。 然后是低频放大器的信号。 USB-C 之外没有其他输入 无其他调整。 简单的高品质音乐再现、为歌手现场表演。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、从概念上讲是正确的。 PCM1794和 OP2132都是出色的器件。  您还可以查看 PCM1794的用户指南、了解有关运算放大器和滤波器组件的其他选择。

    SLEU057A–2004年9月–2009年5月修订  第17页

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我想看一个 PCM1794实际电路的示例适合在我的情况下使用的一个。

    [引用 userid="51500" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1121190/pcm1794-simple-circuit-for-a-smartphy/4157107#4157107"] SLEU057A–2004年9月–2009年5月修订  第17页

    很抱歉、我不明白这意味着什么。

    我看到了这个图。 但我的知识还不足以理解左侧可能是什么而不是正方形。

    据我了解、无法将 USB-C 直接连接到 PCM1794a在这种情况下应使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

    左侧的方框与名称完全相同:基本上、您可以控制数据的格式以及芯片上的其他选项。  

    与任何 IC 类似、您需要查看引脚排列、然后阅读数据表中有关您感兴趣的引脚或功能的特定部分。

    因此 、从控制器 ox、您可以控制各种 输入、以设置格式、通道选择等 。 您可以自己手动设置这些引脚、无需使用"控制器"。 表2描述了这些引脚上的设置和结果功能。

    上图是使用 PCM1794的实例典型电路。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、图片未显示。 我在数字方面非常糟糕。

    也许有人会告诉您是否可以将数字信号直接从智能手机发送到 JK? 如果是、需要在何处连接什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了您在回复中发布的上面的图31,这是 PCM1794的一个实例和实际应用电路

    在螺母外壳中,您需要使用上面的表2选择格式,并从音频源( 通过 接口)发送数据/CLKS。 这里是 它的概念电路。

    如果您使用我们的编解码器之一、例如具有 USB 接口的 PCM2903C、并从其 DAC 中获取模拟器件、您可能会更好。

    如果您需要有关此编解码器的进一步帮助、请打开新帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!