Thread 中讨论的其他部件: 、PCM2903C
您好!
我需要最简单的方案来通过 USB-C 从智能手机转换音频文件、从而实现极高质量的转换 在互联网上、我发现他们经常为此使用 PCM1794芯片。 也许它已经过时了、现在您需要使用不同的芯片?
输出信号将被发送到混频器、在那里它将与其他音频信号混合。 然后是低频放大器的信号。 USB-C 之外没有其他输入 无其他调整。 简单的高品质音乐再现、为歌手现场表演。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要最简单的方案来通过 USB-C 从智能手机转换音频文件、从而实现极高质量的转换 在互联网上、我发现他们经常为此使用 PCM1794芯片。 也许它已经过时了、现在您需要使用不同的芯片?
输出信号将被发送到混频器、在那里它将与其他音频信号混合。 然后是低频放大器的信号。 USB-C 之外没有其他输入 无其他调整。 简单的高品质音乐再现、为歌手现场表演。

谢谢! 我想看一个 PCM1794实际电路的示例。 适合在我的情况下使用的一个。
[引用 userid="51500" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1121190/pcm1794-simple-circuit-for-a-smartphy/4157107#4157107"] SLEU057A–2004年9月–2009年5月修订 第17页很抱歉、我不明白这意味着什么。
我看到了这个图。 但我的知识还不足以理解左侧可能是什么而不是正方形。

据我了解、无法将 USB-C 直接连接到 PCM1794a。 在这种情况下应使用什么?
您好 Gennadiy、
左侧的方框与名称完全相同:基本上、您可以控制数据的格式以及芯片上的其他选项。
与任何 IC 类似、您需要查看引脚排列、然后阅读数据表中有关您感兴趣的引脚或功能的特定部分。
因此 、从控制器 ox、您可以控制各种 输入、以设置格式、通道选择等 。 您可以自己手动设置这些引脚、无需使用"控制器"。 表2描述了这些引脚上的设置和结果功能。

上图是使用 PCM1794的实例典型电路。
此致、
Arash
我参考了您在回复中发布的上面的图31,这是 PCM1794的一个实例和实际应用电路
在螺母外壳中,您需要使用上面的表2选择格式,并从音频源( 通过 接口)发送数据/CLKS。 这里是 它的概念电路。

如果您使用我们的编解码器之一、例如具有 USB 接口的 PCM2903C、并从其 DAC 中获取模拟器件、您可能会更好。

如果您需要有关此编解码器的进一步帮助、请打开新帖子。