This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:PUREPATHCONSOLE TPA6304-Q1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121853/tpa6304-q1-purepathconsole-tpa6304-q1

器件型号:TPA6304-Q1
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE

您好:

PUREPATHCONSOLE 、

请帮助提供针对以下使用条件的推荐寄存器配置的版本。

 45W*4通道@2Ω;PWM:2.1MHz;STBY :2模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参阅以下脚本。

    注意:W 表示写入操作;r 表示读取操作;5A 表示器件地址;  

    W 5A 30 80 #清除故障
    W 5A 01 80 #重置

    W 5A 03 AA #22dB 增益

    W 5A 36 20 #压 摆率20:1.2V、30:0.8V、00:2.8V、10:2.0V、384KHz 下为23。
    W 5A 37 22 #22:默认驻留、FB/FC/FD 小数、
    W 5A 38 A0 #bit7:启用 SS、Bit 5:4 SS 深度、bit 3:0步长

    宽5A 39 40 #180度
    宽5A 3A 62

    W 5A 04 00 #设置播放


    R 5A 00 40 #读取寄存器