Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE
您好:
PUREPATHCONSOLE 、
请帮助提供针对以下使用条件的推荐寄存器配置的版本。
45W*4通道@2Ω;PWM:2.1MHz;STBY :2模式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE
您好:
PUREPATHCONSOLE 、
请帮助提供针对以下使用条件的推荐寄存器配置的版本。
45W*4通道@2Ω;PWM:2.1MHz;STBY :2模式
您好!
您可以参阅以下脚本。
注意:W 表示写入操作;r 表示读取操作;5A 表示器件地址;
W 5A 30 80 #清除故障
W 5A 01 80 #重置
W 5A 03 AA #22dB 增益
W 5A 36 20 #压 摆率20:1.2V、30:0.8V、00:2.8V、10:2.0V、384KHz 下为23。
W 5A 37 22 #22:默认驻留、FB/FC/FD 小数、
W 5A 38 A0 #bit7:启用 SS、Bit 5:4 SS 深度、bit 3:0步长
宽5A 39 40 #180度
宽5A 3A 62
W 5A 04 00 #设置播放
R 5A 00 40 #读取寄存器