主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101、
我想知道均衡器设置是什么来将5Khz 到10kHz 频带中的频率响应降低。
请查看并推荐 TLV320ADC3101的修订寄存器设置、以尽快解决此问题。
以下是当前应用的设置值。
//############################################
//#时钟配置
//#主模式
//# MCLK 作为 PLL 输入
//# MCLK = 12MHz
//# BCLK = 1.411MHz (44.1kHz * 16位* 2通道)
//# WCLK = 44.1kHz = fs
//############################################
//#音频设置
{0x34、0x00、0x00}、//#选择第0页
{0x34、0x01、0x01}、//#需要软件复位
{0x34、0x04、0x03}、//# CODE_CLKIN = PLL_CLK、PLL_CLKIN = MCLK
{0x34、0x06、0x07}、//# J=7
{0x34、0x07、0x14}、//# D=5264
{0x34、0x08、0x90}、//# D=5264
//# P=1、R=1、PLL 打开、在设置 NADC、mAdc、AOSR 和 BCLK 分频器之前、PLL 需要打开
{0x34、0x05、0x91}、
{0x34、0x12、0x88}、//# NADC = 8
{0x34、0x13、0x82}、//# mAdc = 2
{0x34、0x14、0x80}、//# AOSR = 128
{0x34,0x1B,0x0C},//# I²S 格式,16位数据,主模式*
{0x34、0x1E、0x88}、//# BCLK 分频器= ADC_CLK/8、打开
//#信号处理设置
{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
{0x34、0x3D、0x02}、//#将 ADC 模式设置为 PRB_R2
//#Biquad 设置
//{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页 ,已经在第0页中
//{0x34、0x3D、0x02}//选择具有5个 BQs/Chan 的 ADC 模式2 (PRB_R2) ,已经写入
//{0x34、0x51、0x00}//将左侧 ADC 和右侧 ADC 断电以便 可以下载 BQ 系数,这不是必需的,因为这是默认状态
//# Write BQ"a"= EQ、FC=1000、6、BW=200
{0x34、0x00、0x04}、//选择第4页
//# Left An0 (左 An0)
{0x34、0x0E、0x77}、
{0x34、0x0F、0x55}、
//# Left An1 (左侧 An1)
{0x34、0x10、b1}、
{0x34、0x11、0xc7}、
//# Left An2 (左侧 An2)
{0x34、0x12、0x65}、
{0x34、0x13、0xeb}、
//# Left Ad1.
{0x34、0x14、0x4e}、
{0x34、0x15、0x39}、
//# Left Ad2.(左侧适配器2
{0x34、0x16、0xa2}、
{0x34、0x17、bf}、
//{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
//{0x34、0x51、0x80}//配置 PGA 后,左侧 ADC 通电,右侧 ADC 断电,最后为 ADC 加电
//{0x34、0x52、0x08}//麦克风输入设置, 配置 PGA 后在最后为 ADC 加电
{0x34、0x00、0x01}、//选择第1页
{0x34、0x33、0x60}、//# MICBIAS1 = AVDD、MICBIAS2掉电
{0x34、0x3b、0x32}、//#左模拟 PGA 设置=+25dB
//{0x34、0x3c、0x80}//右侧 PGA 已静音, 默认设置
{0x34、0x34、0xFC}、//#左侧 PGA 的左侧 ADC 输入选择= IN1L (P)作为单端输出、0dB
//{0x34、0x37、0xff}//右侧 ADC 未连接模式, 默认设置
{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
{0x34、0x51、0x82}、//#左 ADC 上电、右 ADC 断电、软步进被禁用
{0x34、0x52、0x08}、//#左侧 ADC 打开、右侧 ADC 关闭
};