This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:询问输入高频响应控制设置

Guru**** 2381060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320ADC3101-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119489/tlv320adc3101-q1-inquire-about-input-high-frequency-frequency-response-control-setting

器件型号:TLV320ADC3101-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

我想知道均衡器设置是什么来将5Khz 到10kHz 频带中的频率响应降低。

请查看并推荐 TLV320ADC3101的修订寄存器设置、以尽快解决此问题。

以下是当前应用的设置值。

//############################################

          //#时钟配置

         //#主模式

          //# MCLK 作为 PLL 输入

          //# MCLK = 12MHz

          //# BCLK = 1.411MHz (44.1kHz * 16位* 2通道)

          //# WCLK = 44.1kHz = fs

          //############################################

          //#音频设置           

          {0x34、0x00、0x00}、//#选择第0页            

           {0x34、0x01、0x01}、//#需要软件复位      

          {0x34、0x04、0x03}、//# CODE_CLKIN = PLL_CLK、PLL_CLKIN = MCLK

          {0x34、0x06、0x07}、//# J=7

          {0x34、0x07、0x14}、//# D=5264

          {0x34、0x08、0x90}、//# D=5264

          

          //# P=1、R=1、PLL 打开、在设置 NADC、mAdc、AOSR 和 BCLK 分频器之前、PLL 需要打开

          {0x34、0x05、0x91}、      

    

          {0x34、0x12、0x88}、//# NADC = 8

          {0x34、0x13、0x82}、//# mAdc = 2

          {0x34、0x14、0x80}、//# AOSR = 128

          {0x34,0x1B,0x0C},//# I²S 格式,16位数据,主模式*

          {0x34、0x1E、0x88}、//# BCLK 分频器= ADC_CLK/8、打开

 

          //#信号处理设置           

          {0x34、0x00、0x00}、//选择第0页           

          {0x34、0x3D、0x02}、//#将 ADC 模式设置为 PRB_R2

          //#Biquad 设置     

      //{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页 ,已经在第0页中         

      //{0x34、0x3D、0x02}//选择具有5个 BQs/Chan 的 ADC 模式2 (PRB_R2) ,已经写入

      //{0x34、0x51、0x00}//将左侧 ADC 和右侧 ADC 断电以便  可以下载 BQ 系数,这不是必需的,因为这是默认状态     

 

      //# Write BQ"a"= EQ、FC=1000、6、BW=200    

          {0x34、0x00、0x04}、//选择第4页          

      //# Left An0 (左 An0)          

      {0x34、0x0E、0x77}、

          {0x34、0x0F、0x55}、

          //# Left An1 (左侧 An1)

          {0x34、0x10、b1}、

          {0x34、0x11、0xc7}、

          //# Left An2 (左侧 An2)

          {0x34、0x12、0x65}、

          {0x34、0x13、0xeb}、

          //# Left Ad1.

          {0x34、0x14、0x4e}、

          {0x34、0x15、0x39}、

          //# Left Ad2.(左侧适配器2

          {0x34、0x16、0xa2}、

          {0x34、0x17、bf}、

      //{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页          

      //{0x34、0x51、0x80}//配置 PGA 后,左侧 ADC 通电,右侧 ADC 断电,最后为 ADC 加电

      //{0x34、0x52、0x08}//麦克风输入设置, 配置 PGA 后在最后为 ADC 加电

 

          {0x34、0x00、0x01}、//选择第1页          

          {0x34、0x33、0x60}、//# MICBIAS1 = AVDD、MICBIAS2掉电       

          {0x34、0x3b、0x32}、//#左模拟 PGA 设置=+25dB

      //{0x34、0x3c、0x80}//右侧 PGA 已静音, 默认设置

      {0x34、0x34、0xFC}、//#左侧 PGA 的左侧 ADC 输入选择= IN1L (P)作为单端输出、0dB

      //{0x34、0x37、0xff}//右侧 ADC 未连接模式, 默认设置

 

          {0x34、0x00、0x00}、//选择第0页          

          {0x34、0x51、0x82}、//#左 ADC 上电、右 ADC 断电、软步进被禁用          

          {0x34、0x52、0x08}、//#左侧 ADC 打开、右侧 ADC 关闭

 

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hoonje、

    这与以下主题相同: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/1116317/tlv320adc3101-q1-frequency-response-issue-on-my-customer-s-system

    如果是这种情况、请不要创建多个 TT。 我对任何挫折表示歉意。 我将对原始线程做出响应。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请告诉我如何使用 TI Biquad 系数计算器程序。
    我们希望将5K 到10K 频段衰减15dB。
    请捕获用于设置程序的示例屏幕并将其发送给我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hoonje、

    Biquad 工具可让您绘制所需的频率响应、然后计算必要的系数。

    每个滤波器上都有一个使能列。 第一个开关确定滤波器是否对总结果产生影响(白色)、第二个开关将将其从图中隐藏、但仍对总结果产生影响。 然后、您可以选择滤波器类型(EQ、搁架、高通和低通等)。 下一部分显示了滤波器参数、如中心频率、带宽和增益。 这些响应是单击并拖动频率图上的滤波器。 在这里、我根据您将5k 至10k 频带衰减15dB 的愿望输入了参数。 由于每个双二阶滤波器只能实现12dB、因此我将两个滤波器相互施加、以实现-15dB 增益。 该 ADC 的限值为5个双二阶、因此您应在该限值内设计滤波器。  

    屏幕左下角有"Coeff"按钮。 这将打开第二个窗口、显示要在寄存器设置中编程的系数。 有一些系统参数和滤波器需要设计。 接下来的两行显示 Biquad 和一阶 IIR 传输函数、以及系数将按何种顺序显示在屏幕上。 底部的行是系数本身。 在这里、您可以看到有两个滤波器(两个双二阶滤波器)、它们的系数以十六进制表示、顺序为 N0、N1、N2、D1、D2。 此窗口动态地更改为原始窗口上的任何更改。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们将 TLV320ADC3101-Q1用于我们的电路。

    我应该在 TLV320ADC3101-Q1的哪个寄存器中设置通过按下 Biquad 系数计算器上的"Coeff"按钮得出的设置值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hoonje、

    数据表第37页的列出了双二阶系数与对应的寄存器值之间的关系。 系数工具按 N0、N1、N2、D1、D2的顺序输出系数、顺序与表9中的顺序相同。 这就是您如何知道哪个系数会进入哪个寄存器。 您还将注意到系数为2字节宽。 这就是表9中的寄存器成对出现的原因。 第一个寄存器是 MSB 的一半、第二个寄存器是 LSB 的一半。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您所查看的设置代码的频率响应特性与我所做的设置没有区别。

    2.当应用计算出的双二阶滤波器代码时,总 dBV 平均增加。 5k-10K 频段没有下降。

    代码易失性 U8 Mic Stting[39][3]=

    //############################################
    //#时钟配置
    //#主模式
    //# MCLK 作为 PLL 输入
    //# MCLK = 12MHz
    //# BCLK = 1.411MHz (44.1kHz * 16位* 2通道)
    //# WCLK = 44.1kHz = fs
    //############################################
    //#音频设置
    {0x34、0x00、0x00}、//#选择第0页
    {0x34、0x01、0x01}、//#需要软件复位
    {0x34、0x04、0x03}、//# CODE_CLKIN = PLL_CLK、PLL_CLKIN = MCLK
    {0x34、0x06、0x07}、//# J=7
    {0x34、0x07、0x14}、//# D=5264
    {0x34、0x08、0x90}、//# D=5264

    //# P=1、R=1、PLL 打开、在设置 NADC、mAdc、AOSR 和 BCLK 分频器之前、PLL 需要打开
    {0x34、0x05、0x91}、

    {0x34、0x12、0x88}、//# NADC = 8
    {0x34、0x13、0x82}、//# mAdc = 2
    {0x34、0x14、0x80}、//# AOSR = 128
    {0x34,0x1B,0x0C},//# I²S 格式,16位数据,主模式*
    {0x34、0x1E、0x88}、//# BCLK 分频器= ADC_CLK/8、打开

    //#信号处理设置
    {0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
    {0x34、0x3D、0x02}、//#将 ADC 模式设置为 PRB_R2
    //#Biquad 设置
    //{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页,已经在第0页中
    //{0x34、0x3D、0x02}//选择具有5个 BQs/Chan 的 ADC 模式2 (PRB_R2),已经写入
    //{0x34、0x51、0x00}//将左侧 ADC 和右侧 ADC 断电以便可以下载 BQ 系数,这不是必需的,因为这是默认状态

    //# Write BQ"a"= EQ、FC=1000、6、BW=200
    {0x34、0x00、0x04}、//选择第4页
    //# Left An0 (左 An0)
    {0x34、0x0E、0x77}、
    {0x34、0x0F、0x55}、
    //# Left An1 (左侧 An1)
    {0x34、0x10、b1}、
    {0x34、0x11、0xc7}、
    //# Left An2 (左侧 An2)
    {0x34、0x12、0x65}、
    {0x34、0x13、0xeb}、
    //# Left Ad1.
    {0x34、0x14、0x4e}、
    {0x34、0x15、0x39}、
    //# Left Ad2.(左侧适配器2
    {0x34、0x16、0xa2}、
    {0x34、0x17、bf}、
    //{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
    //{0x34、0x51、0x80}//配置 PGA 后,左侧 ADC 通电,右侧 ADC 断电,最后为 ADC 加电
    //{0x34、0x52、0x08}//麦克风输入设置,配置 PGA 后在最后为 ADC 加电

    {0x34、0x00、0x01}、//选择第1页
    {0x34、0x33、0x60}、//# MICBIAS1 = AVDD、MICBIAS2掉电
    {0x34、0x3b、0x32}、//#左模拟 PGA 设置=+25dB
    //{0x34、0x3c、0x80}//右侧 PGA 已静音,默认设置
    {0x34、0x34、0xFC}、//#左侧 PGA 的左侧 ADC 输入选择= IN1L (P)作为单端输出、0dB
    //{0x34、0x37、0xff}//右侧 ADC 未连接模式,默认设置

    {0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
    {0x34、0x51、0x82}、//#左 ADC 上电、右 ADC 断电、软步进被禁用
    {0x34、0x52、0x08}、//#左侧 ADC 打开、右侧 ADC 关闭

    {0x34、0x00、0x04}、//选择第4页
    {0x34、0x0E、0x48}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0滤波器、左通道 C7系数 MSB 寄存器14
    {0x34、0x0F、0xE9}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0 Fillter、左通道 C7系数 LSB 寄存器15
    {0x34、0x10、0xE1}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C8系数 MSB 寄存器16
    {0x34、0x11、0xC3}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C8系数 LSB 寄存器17
    {0x34、0x12、0x23}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道系数 C9 MSB 寄存器18
    {0x34、0x13、0xF4}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道系数 C9 LSB 寄存器19
    {0x34、0x14、0x1E}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C10系数 MSB 寄存器20
    {0x34、0x15、0x3D}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C10系数 LSB 寄存器21
    {0x34、0x16、0x13}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2 Fillter、左通道 C11系数 MSB 寄存器22
    {0x34、0x17、0x20}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2 Fillter、左通道 C11系数 LSB 寄存器23
    {0x34、0x18、0x73}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0滤波器、左通道 C12系数 MSB 寄存器24
    {0x34、0x19、0xE1}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0 Fillter、左通道 C12系数 LSB 寄存器25
    {0x34、0x1A、0xCF}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C13系数 MSB 寄存器26
    {0x34、0x1B、0xF0}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C13系数 LSB 寄存器27
    {0x34、0x1C、0x39}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道 C14系数 MSB 寄存器28
    {0x34、0x1D、0x25}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道 C14系数 LSB 寄存器29
    {0x34、0x1E、0x30}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C15系数 MSB 寄存器30
    {0x34、0x1F、0x10}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C15系数 LSB 寄存器31
    {0x34、0x20、0xD2}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2滤波器、左通道 C16系数 MSB 寄存器32
    {0x34、0x21、0xF9}、//# ADC 双二阶滤波系数、D2滤波器、左通道 C16系数 LSB 寄存器33

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hoonje、

    必须先关闭 ADC 电源、然后才能写入双二阶滤波器、然后再次打开 ADC 电源。 您在脚本中记下了这一点、但我不确定为什么您在不同的时间写入第4页两次。 我在设置信号路径后运行了这个附加的脚本来配置双二阶、并且能够看到匹配的频率响应:

     e2e.ti.com/.../ADC3101Biquads.txt

    请告诉我这是否可行。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Jeff 指出的、在给 ADC 断电后、我写了一个双二阶滤波器、并重新为 ADC 供电。
    请查看代码。

    代码易失性 U8 Mic Stting[39][3]=

    //############################################
    //#时钟配置
    //#主模式
    //# MCLK 作为 PLL 输入
    //# MCLK = 12MHz
    //# BCLK = 1.411MHz (44.1kHz * 16位* 2通道)
    //# WCLK = 44.1kHz = fs
    //############################################
    //#音频设置
    {0x34、0x00、0x00}、//#选择第0页
    {0x34、0x01、0x01}、//#需要软件复位
    {0x34、0x04、0x03}、//# CODE_CLKIN = PLL_CLK、PLL_CLKIN = MCLK
    {0x34、0x06、0x07}、//# J=7
    {0x34、0x07、0x14}、//# D=5264
    {0x34、0x08、0x90}、//# D=5264

    //# P=1、R=1、PLL 打开、在设置 NADC、mAdc、AOSR 和 BCLK 分频器之前、PLL 需要打开
    {0x34、0x05、0x91}、

    {0x34、0x12、0x88}、//# NADC = 8
    {0x34、0x13、0x82}、//# mAdc = 2
    {0x34、0x14、0x80}、//# AOSR = 128
    {0x34,0x1B,0x0C},//# I²S 格式,16位数据,主模式*
    {0x34、0x1E、0x88}、//# BCLK 分频器= ADC_CLK/8、打开

    //#信号处理设置
    {0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
    {0x34、0x3D、0x02}、//#将 ADC 模式设置为 PRB_R2
    {0x34、0x51、0x00}、//#断电 ADC 和数字麦克风输入

    {0x34、0x00、0x04}、//选择第4页
    {0x34、0x0E、0x48}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0滤波器、左通道 C7系数 MSB 寄存器14
    {0x34、0x0F、0xE9}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0 Fillter、左通道 C7系数 LSB 寄存器15
    {0x34、0x10、0xE1}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C8系数 MSB 寄存器16
    {0x34、0x11、0xC3}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C8系数 LSB 寄存器17
    {0x34、0x12、0x23}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道系数 C9 MSB 寄存器18
    {0x34、0x13、0xF4}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道系数 C9 LSB 寄存器19
    {0x34、0x14、0x1E}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C10系数 MSB 寄存器20
    {0x34、0x15、0x3D}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C10系数 LSB 寄存器21
    {0x34、0x16、0x13}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2 Fillter、左通道 C11系数 MSB 寄存器22
    {0x34、0x17、0x20}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2 Fillter、左通道 C11系数 LSB 寄存器23
    {0x34、0x18、0x73}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0滤波器、左通道 C12系数 MSB 寄存器24
    {0x34、0x19、0xE1}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0 Fillter、左通道 C12系数 LSB 寄存器25
    {0x34、0x1A、0xCF}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C13系数 MSB 寄存器26
    {0x34、0x1B、0xF0}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C13系数 LSB 寄存器27
    {0x34、0x1C、0x39}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道 C14系数 MSB 寄存器28
    {0x34、0x1D、0x25}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道 C14系数 LSB 寄存器29
    {0x34、0x1E、0x30}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C15系数 MSB 寄存器30
    {0x34、0x1F、0x10}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C15系数 LSB 寄存器31
    {0x34、0x20、0xD2}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2滤波器、左通道 C16系数 MSB 寄存器32
    {0x34、0x21、0xF9}、//# ADC 双二阶滤波系数、D2滤波器、左通道 C16系数 LSB 寄存器33

    {0x34、0x00、0x00}、//#第0页
    {0x34、0x51、0xC0}、//#为 ADC 加电
    {0x34、0x52、0x00}、//#取消 ADC 静音

    //# Write BQ"a"= EQ、FC=1000、6、BW=200
    {0x34、0x00、0x04}、//选择第4页
    //# Left An0 (左 An0)
    {0x34、0x0E、0x77}、
    {0x34、0x0F、0x55}、
    //# Left An1 (左侧 An1)
    {0x34、0x10、b1}、
    {0x34、0x11、0xc7}、
    //# Left An2 (左侧 An2)
    {0x34、0x12、0x65}、
    {0x34、0x13、0xeb}、
    //# Left Ad1.
    {0x34、0x14、0x4e}、
    {0x34、0x15、0x39}、
    //# Left Ad2.(左侧适配器2
    {0x34、0x16、0xa2}、
    {0x34、0x17、bf}、
    //{0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
    //{0x34、0x51、0x80}//配置 PGA 后,左侧 ADC 通电,右侧 ADC 断电,最后为 ADC 加电
    //{0x34、0x52、0x08}//麦克风输入设置,配置 PGA 后在最后为 ADC 加电

    {0x34、0x00、0x01}、//选择第1页
    {0x34、0x33、0x60}、//# MICBIAS1 = AVDD、MICBIAS2掉电
    {0x34、0x3b、0x32}、//#左模拟 PGA 设置=+25dB
    //{0x34、0x3c、0x80}//右侧 PGA 已静音,默认设置
    {0x34、0x34、0xFC}、//#左侧 PGA 的左侧 ADC 输入选择= IN1L (P)作为单端输出、0dB
    //{0x34、0x37、0xff}//右侧 ADC 未连接模式,默认设置

    {0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
    {0x34、0x51、0x82}、//#左 ADC 上电、右 ADC 断电、软步进被禁用
    {0x34、0x52、0x08}、//#左侧 ADC 打开、右侧 ADC 关闭


    };

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hoonje、

    我对代码进行了一些编辑。 大多数情况下会消除冗余并将段置于正确的顺序。

    代码易失性 U8 Mic Stting[39][3]=

    //############################################
    //#时钟配置
    //#主模式
    //# MCLK 作为 PLL 输入
    //# MCLK = 12MHz
    //# BCLK = 1.411MHz (44.1kHz * 16位* 2通道)
    //# WCLK = 44.1kHz = fs
    //############################################
    //#音频设置
    {0x34、0x00、0x00}、//#选择第0页
    {0x34、0x01、0x01}、//#需要软件复位
    {0x34、0x04、0x03}、//# CODE_CLKIN = PLL_CLK、PLL_CLKIN = MCLK
    {0x34、0x06、0x07}、//# J=7
    {0x34、0x07、0x14}、//# D=5264
    {0x34、0x08、0x90}、//# D=5264

    //# P=1、R=1、PLL 打开、在设置 NADC、mAdc、AOSR 和 BCLK 分频器之前、PLL 需要打开
    {0x34、0x05、0x91}、

    {0x34、0x12、0x88}、//# NADC = 8
    {0x34、0x13、0x82}、//# mAdc = 2
    {0x34、0x14、0x80}、//# AOSR = 128
    {0x34,0x1B,0x0C},//# I²S 格式,16位数据,主模式*
    {0x34、0x1E、0x88}、//# BCLK 分频器= ADC_CLK/8、打开

    {0x34、0x00、0x01}、//选择第1页
    {0x34、0x33、0x60}、//# MICBIAS1 = AVDD、MICBIAS2掉电
    {0x34、0x3b、0x32}、//#左模拟 PGA 设置=+25dB
    //{0x34、0x3c、0x80}//右侧 PGA 已静音,默认设置
    {0x34、0x34、0xFC}、//#左侧 PGA 的左侧 ADC 输入选择= IN1L (P)作为单端输出、0dB
    //{0x34、0x37、0xff}//右侧 ADC 未连接模式,默认设置

    //#信号处理设置
    {0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
    {0x34、0x3D、0x02}、//#将 ADC 模式设置为 PRB_R2
    {0x34、0x51、0x00}、//#断电 ADC 和数字麦克风输入

    {0x34、0x00、0x04}、//选择第4页
    {0x34、0x0E、0x48}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0滤波器、左通道 C7系数 MSB 寄存器14
    {0x34、0x0F、0xE9}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0 Fillter、左通道 C7系数 LSB 寄存器15
    {0x34、0x10、0xE1}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C8系数 MSB 寄存器16
    {0x34、0x11、0xC3}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C8系数 LSB 寄存器17
    {0x34、0x12、0x23}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道系数 C9 MSB 寄存器18
    {0x34、0x13、0xF4}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道系数 C9 LSB 寄存器19
    {0x34、0x14、0x1E}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C10系数 MSB 寄存器20
    {0x34、0x15、0x3D}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C10系数 LSB 寄存器21
    {0x34、0x16、0x13}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2 Fillter、左通道 C11系数 MSB 寄存器22
    {0x34、0x17、0x20}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2 Fillter、左通道 C11系数 LSB 寄存器23
    {0x34、0x18、0x73}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0滤波器、左通道 C12系数 MSB 寄存器24
    {0x34、0x19、0xE1}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N0 Fillter、左通道 C12系数 LSB 寄存器25
    {0x34、0x1A、0xCF}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C13系数 MSB 寄存器26
    {0x34、0x1B、0xF0}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N1 Fillter、左通道 C13系数 LSB 寄存器27
    {0x34、0x1C、0x39}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道 C14系数 MSB 寄存器28
    {0x34、0x1D、0x25}、//# ADC 双二阶滤波器系数、N2 Fillter、左通道 C14系数 LSB 寄存器29
    {0x34、0x1E、0x30}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C15系数 MSB 寄存器30
    {0x34、0x1F、0x10}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D1滤波器、左通道 C15系数 LSB 寄存器31
    {0x34、0x20、0xD2}、//# ADC 双二阶滤波器系数、D2滤波器、左通道 C16系数 MSB 寄存器32
    {0x34、0x21、0xF9}、//# ADC 双二阶滤波系数、D2滤波器、左通道 C16系数 LSB 寄存器33

    {0x34、0x00、0x00}、//选择第0页
    {0x34、0x51、0x82}、//#左 ADC 上电、右 ADC 断电、软步进被禁用
    {0x34、0x52、0x08}、//#左侧 ADC 打开、右侧 ADC 关闭

    };

    此致、

    Jeff