请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120704/tas6424e-q1-operating-current
器件型号:TAS6424E-Q1您好、专家、
从数据表中可以看出、待机模式下 PVDD 和 VBAT 的电流消耗数据。 但测试条件低于 VDD=0V。
因此、如果 VDD 仍然等于3.3V、那么在待机模式下 VDD、PVDD 和 VBAT 的电流消耗是多少?

谢谢!
Eden Wen