This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:工作电流

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120704/tas6424e-q1-operating-current

器件型号:TAS6424E-Q1

您好、专家、

从数据表中可以看出、待机模式下 PVDD 和 VBAT 的电流消耗数据。 但测试条件低于 VDD=0V。  

因此、如果 VDD 仍然等于3.3V、那么在待机模式下 VDD、PVDD 和 VBAT 的电流消耗是多少?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    提供待机电流是因为这是汽车关闭和停车时的器件状态。  汽车在熄火时有当前预算允许、因此我们必须提供。  当3.3VDC 处于活动状态时、不会提供待机电流、因为汽车已开启、并且通常未指定电流预算。

    当3.3VDC 有效且 VBAT 和 PVDD 处于待机状态时、许多 I2C 寄存器值都会置位。  这会影响这些引脚上的待机电流、具体取决于寄存器设置。  因此、需要根据寄存器设置测量电流。

    此致、
    Gregg Scott