Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116462/tlv320aic3007-pga-noise-floor
器件型号:TLV320AIC3007您好!
我们的客户正在评估 TLV320AIC3007 ADC 噪声是否包括模拟 PGA 功能。
我们有两个问题、第一个问题是更改了"本底噪声与 PGA 增益"、而不是线性响应。
随附的波形是从左侧向右侧将 PGA 电平从0dB 更改为-16dB 时的本底噪声水平。
您可以看到-6dB 点的本底噪声低于-5.9dB (左侧一个)或-6.5dB (右侧一个)。
A-WTD 读数值在-6dB 时为-90dBu、在5.9dB 和-6.1dB 时为-86dBu
我们可以在-2.5dB、-8.5dB、-12dB、-14.5dB 和-16dB 处看到类似的响应。
这种噪声变化的原因是什么?
它是否来自 PGA 反馈网络电阻值? 在某个点使用高电阻。
还是使用模拟 PGA 和数字衰减器混合音量拓扑?
第二个是拉链噪声、每个0.5dB 步长产生拉链噪声、正如您可以看到的波形。
在无信号输入条件下、是否有任何方法可以改善拉链噪音?
它不讨论过零交叉开关方案。 但可能是 PGA 的直流失调电压。
此致、
Mochizuki