This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:PGA 本底噪声

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116462/tlv320aic3007-pga-noise-floor

器件型号:TLV320AIC3007

您好!

我们的客户正在评估 TLV320AIC3007 ADC 噪声是否包括模拟 PGA 功能。

我们有两个问题、第一个问题是更改了"本底噪声与 PGA 增益"、而不是线性响应。

随附的波形是从左侧向右侧将 PGA 电平从0dB 更改为-16dB 时的本底噪声水平。

您可以看到-6dB 点的本底噪声低于-5.9dB (左侧一个)或-6.5dB (右侧一个)。

A-WTD 读数值在-6dB 时为-90dBu、在5.9dB 和-6.1dB 时为-86dBu

我们可以在-2.5dB、-8.5dB、-12dB、-14.5dB 和-16dB 处看到类似的响应。

这种噪声变化的原因是什么?

它是否来自 PGA 反馈网络电阻值? 在某个点使用高电阻。

还是使用模拟 PGA 和数字衰减器混合音量拓扑?      

    

第二个是拉链噪声、每个0.5dB 步长产生拉链噪声、正如您可以看到的波形。

在无信号输入条件下、是否有任何方法可以改善拉链噪音?

它不讨论过零交叉开关方案。  但可能是 PGA 的直流失调电压。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    需要澄清的几个方面:

    • 这在所有装置上都能看到、并且表现出相同的行为吗?
    • 测试是如何进行的? 它们是否提供了处于已知电平或仅空闲的输入?
    • 如果他们使用已知电平 say -60dB 输入、他们是否会看到相同的行为?
    • 它们是否可以从-16dB 到0dB 的反向运行?
    • 它们是如何在相同的时间段内捕获噪声的? 这是频域吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    感谢您的及时响应。

    我们的客户准备了0.5dB 步进 FW 脚本和重新编码输出电平、然后将其转换为时域图。

     这是我之前的消息中的混淆、但这是 DAC 端行为。

    混频器 LOP 音量控制寄存器(R82、R89)的阶跃为0.5dB、输入 PCM 数据为0。

     

    我们将确认以下事项并返回给您。

    这个问题的人口。

    -在相同环境下进行-60dB 输入测量。

    -查看另一个混频器输入节点(如 Line2)本底噪声。

    -查看反向水平方向测试。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    感谢您的澄清。 让我们知道这些询问的结果。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还进行了其他调查。 下面是我们的观察结果。

    1. 即使在 EVM 器件上、所有 TLV320AIC3007器件也具有该本底噪声变化和拉链噪声。 但`s 客户 的 LO 驱动器配置为+9dB 增益。
    2. 输入信号电平不是拉链噪声电平的参数、在无信号或-60dB 信号输入时不会改变。
    3. 将混频器输入源从 DAC 更改为线路2输入时、0.5dB 步进本底噪声变化不会改变。 因此、0.5dB 步进本底噪声问题来自混频器级本身。
    4. 当从另一侧更改混频器增益时、本底噪声变化不会改变。

     从这些结果中、我们仍然有 疑问。

    1. 我们预计混频器级增益控制和 LO 驱动器增益控制不会利用拉链无噪音算法。 是这样吗?
    2. 混频器增益为0.5dB 时、您是否可以重复本底噪声变化问题?   是否有任何权变措施来改善本底噪声?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向 我发送测试的配置/寄存器设置、以便我知道测试的路径?

    您是否说该问题仅发生在 DAC 到线路输出上、而不是从线性2输入直接到线路输出上?

    当您说混频器时、您指的是哪个块?

    下面是 AIC3107的方框图、AIC3007的超集、您能否绘制出存在问题但没有问题的路径?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    让我澄清一下我们客户的问题。

    通过我们的额外调查、我们可以简化问题、即 HPL/HPR 输出音量和左/右 LOP 音量功能的噪声性能。

    他们计划将此功能用于音频系统中的主音量控制。

    在初始测试中、它们使用了 DAC 输入路径 R47、R64/R82、R92、但即使将输入路径更改为线性2输入 R45、R62/R80、R90、相关噪声现象也不会改变。 因此、在这种情况下、输入源无关紧要。

    我们在第一个帖子中发送捕获的图像时、有较大的拉链噪声和非单调本底噪声变化0.5dB 阶跃体积增益变化。

    在客户应用中、HPL/HPR 输出性能具有更高的优先级、让我们重点关注 HPL/HPR 输出音量功能。 客户应用+9dB 输出驱动器增益 R51、R65。

     

    对您的评论的回答:

    您能给我发送配置/寄存器设置吗->我将要求客户共享脚本。

    您是否说该问题仅发生在 DAC 到线路输出上、而不是从线性2输入直接到线路输出上? -->抱歉,有一些困惑,我在上面已经解释过了  

    当您说混频器时、您指的是哪个块? -->这是 HPL/HPR 输出音量块,具有 MUX 和混频器功能。

    下面是 AIC3107的方框图、AIC3007的超集、您能否绘制出有问题但没有问题的路径?-->实际上、HPL/HPR 输出音量的输入路径无关紧要。

    此测量是通过特殊测试脚本完成的、我们的客户准备了 FW、在一定的间隔内、步进音量从0dB 变为-18dB、阶跃为0.5dB。 然后、通过 PC 应用软件对输出噪声级别进行重新编码并绘制波形。  

     

    客户的请求:

    我们预计 HPL/HPR 输出音量控制和输出驱动器增益控制不会被利用拉链无噪音算法。 是这样吗?

    如何将 HPL/HPR 输出音量用于动态功能音频系统主音量?

    混频器增益为0.5dB 时、您是否可以重复本底噪声变化问题?  是否有任何权变措施来改善本底噪声?

    如果每0.5dB 步长触摸 HPL/HPR OUT 音量、您将轻松听到并识别 HPL/HPR OUT 的本底噪声。

    通过这个特性、很难在音频系统中指定 SNR 规格、并且会产生不可配置的可耳戴式后高音噪声。

    本底噪声变化的原因是什么? 此特性是否会因器件而异?

     

    如果需要,我们可以召开电话会议,以便迅速取得进展。                                                                                                                                           

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附 的是 EVM 上的验证测试脚本、其他寄存器为默认的 vale。

    监控 HPL 和 HPR 输出信号、然后将 HPL/HPR 输出音量 R47和 R64的增益以0.5dB 的步长更改。

    您将看到拉链噪音和非单调性本底噪声变化。

     

    此致、e2e.ti.com/.../AIC3007script.xlsx

    Mochizuki

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过更改 DAC 音量控制(R43和 R44)来控制音量增益、而不是将模拟音量控制(R47和 R64)作为通常用于控制音量的另一个选项。 您是否尝试使用1KHz 音调、您是否看到相同的行为?

    我明天将在 EVM 上检查它。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjustndi、

    感谢你的答复。

     拉链噪声和非单调本底噪声行为不会因输入信号电平、无信号、1KHz 或音乐而改变。

    DAC 音量单极化的一个问题是较低音量设置下的 EE 系统级 SNR、因为 DAC 后端混频器和驱动器增益会保持较高的模拟增益。

    理想情况下、DAC 在不应用数字衰减的情况下以全分辨率运行、然后降低后端模拟级的增益以获得更好的系统级 SNR。

    但是、如果这次拉链噪音不允许这样做、我们应该将 DAC 数字音量用于主音量。

    我们仍然很好奇本底噪声水平为何会改变4~5dB 乘以0.5dB 混频器增益。  背后有什么机制?

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。

    我已经检查过 EVM、我看到了类似的趋势、除了-2.5dB、-6dB 等更高

    我将在内部检查其背后的原因、并将告知您、但如前所述、DAC 音量可能是此处的选项。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它看起来像是卷映射错误。 我们建议修复模拟音量增益、不要在运行时更改它、并使用数字音量在工作时进行动态更改。

    此致、