https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119039/tpa3251-slave-mode-operation
器件型号:TPA3251主题中讨论的其他器件:TPA3255
您好!
我们的客户正在考虑将 TPA3255/3251用作从模式。
在 原始 E2E 线程中、它可以作为配置中的外部时钟运行。 (+) TPA3251:从模式操作-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
此外、我们的客户已确认在2.58MHz 至3.75MHz 的主时钟频率范围内器件功能不会降级。
下面是我们的问题、您是否看到在正常模式、 AM1模式和 AM2模式之间应用时钟频率有任何问题? 如3.3MHz、2.83MHz

我希望这些频率模式仅用于 AM 无线电拍频回避目的,但即使将这些中间频率应用于主时钟,D 放大器音频性能也不受影响。
此致、
Mochizuki