This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:从模式运行

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119039/tpa3251-slave-mode-operation

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件:TPA3255

您好!  
我们的客户正在考虑将 TPA3255/3251用作从模式。
在 原始 E2E 线程中、它可以作为配置中的外部时钟运行。  (+) TPA3251:从模式操作-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

此外、我们的客户已确认在2.58MHz 至3.75MHz 的主时钟频率范围内器件功能不会降级。
下面是我们的问题、您是否看到在正常模式、 AM1模式和 AM2模式之间应用时钟频率有任何问题?  如3.3MHz、2.83MHz

我希望这些频率模式仅用于 AM 无线电拍频回避目的,但即使将这些中间频率应用于主时钟,D 放大器音频性能也不受影响。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mochi

    是的、您的理解是正确的。

    它们用于避免 AM 干扰。  

    需要考虑的另一点是 、可能需要重新计算 PWM 帧速率编程电阻器。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    感谢您的回复。

    数据表规定:“对于从机模式操作,通过将 FREQ_ADJ 引脚拉至 DVDD 来关闭振荡器。”
    FREQ_ADJ 引脚被上拉、那么我们是否可以忽略 PWM 帧速率编程电阻器值?

    RegAdds、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mochizuki

    是的、 没错。

    但是、如果您输入数据表定义的规格中的 fosc。

    这意味着 Fpwm 可能也超出了 Fpwm 与 fosc 之间关系的规格、Fpwm x6 = fosc

    我们无法保证数据表定义的规格的使用。

    谢谢。

    Jesse