你(们)好
在《TLV320AIC3254应用参考指南》中,它说:默认截止频率为 0.002735*ADC_FS。
但 在这个线程中,佩德罗说: ADC3262的信号处理块包括一阶 IIR 滤波器,就在 AGC 之前。 一阶 IIR 滤波器的默认设置是具有0dB 平坦增益的全通滤波器。
您知道哪一个是正确的吗?
BR
Trevor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在《TLV320AIC3254应用参考指南》中,它说:默认截止频率为 0.002735*ADC_FS。
但 在这个线程中,佩德罗说: ADC3262的信号处理块包括一阶 IIR 滤波器,就在 AGC 之前。 一阶 IIR 滤波器的默认设置是具有0dB 平坦增益的全通滤波器。
您知道哪一个是正确的吗?
BR
Trevor
尊敬的 Jeff:
感谢您的解释。
添加更多问题:
关于 AGC 低通的截止频率、我们的定制板配置为8kHz 采样率、
0.002735 * ADC_FS = 0.002735 * 8000 = 21.88Hz
截止 频率为 21.88Hz (对)?
2. 在此主题中、"TI BQ"工具可以计算一阶 IIR 的系数(您的表2-8)。
我们的问题是:我们是否可以使用"TI BQ"来生成 AGC 低通滤波器系数?
对于滤波器类型(在 TI BQ 中)、如果上述问题的答案是"是"、是否只能选择低通滤波器?
BR
Trevor
尊敬的 Jeff:
关于上述 Q1、我们尝试验证 AGC 的低通滤波器、
我们的输入信号是200Hz 正弦波、使用 PC 记录信号以比较结果。
请参阅下图详细说明。 (我们使用"CC3200AUDBOOST 套件"来验证)
我们在启用/禁用 AGC 的情况下发现了相同的结果。
因此、我们仍然需要您帮助检查低通滤波器的截止频率。

BR
Trevor
尊敬的 Trevor:
1) 1)是的、正确
2) 2)您可以将 TI Biquad 工具用于任何一阶 IIR 滤波器、包括高通和低通滤波器。 您将在系数窗口中看到、它在"1O"(一阶)下列出了滤波器
我想对于 AGC 滤波器的功能存在一些困惑。 您不会期望在输出端听到 AGC 滤波器的声音。 它的唯一任务是帮助 AGC 控制器确定平均信号值。 这使得 AGC 能够确定如何调整增益以保持特定的振幅电平。 处理块中的 IIR 将影响输出的频率响应。
此致、
Jeff
尊敬的 Trevor:
让我澄清一下。 AGC 滤波器仅用于帮助确定平均值、以便 AGC 可以找到目标增益。 然而、AGC 位于 Biquad 滤波器和一阶 IIR 滤波器之后。 这意味着 AGC 将操纵您在输出端看到的频率响应、并且不一定提供滤波器的预期频率响应。 要验证 BiQuad 和 IIR 滤波器是否正确、应禁用 AGC。
遗憾的是、没有直接的方法来测量 AGC 低通滤波器。 您可以使用 TI Biquad 工具交叉参考器件中的寄存器设置。
此致、
Jeff