This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:AGC 低通滤波器截止频率

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118741/tlv320aic3254-agc-low-pass-filter-cut-off-frequency

器件型号:TLV320AIC3254

你(们)好  

在《TLV320AIC3254应用参考指南》中,它说:默认截止频率为  0.002735*ADC_FS。  

在这个线程中,佩德罗说: ADC3262的信号处理块包括一阶 IIR 滤波器,就在 AGC 之前。 一阶 IIR 滤波器的默认设置是具有0dB 平坦增益的全通滤波器。  

您知道哪一个是正确的吗?

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    这是两个不同的滤波器。 Pedro 所讨论的滤波器位于 AGC 之外、用于一般用途。 您要指出的是 AGC 函数的一部分、因此控制器可以确定平均信号电平。 您可以在下面看到、这两个滤波器具有不同的寄存器、并且彼此独立进行配置。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的解释。

    添加更多问题:

    关于 AGC 低通的截止频率、我们的定制板配置为8kHz 采样率、  

      0.002735 * ADC_FS =  0.002735 * 8000 = 21.88Hz

      截止 频率为 21.88Hz (对)?

    2. 在此主题中、"TI BQ"工具可以计算一阶 IIR 的系数(您的表2-8)。

      我们的问题是:我们是否可以使用"TI BQ"来生成 AGC 低通滤波器系数?

      对于滤波器类型(在 TI BQ 中)、如果上述问题的答案是"是"、是否只能选择低通滤波器?

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    关于上述 Q1、我们尝试验证 AGC 的低通滤波器、  

    我们的输入信号是200Hz 正弦波、使用 PC 记录信号以比较结果。

    请参阅下图详细说明。 (我们使用"CC3200AUDBOOST 套件"来验证)

    我们在启用/禁用 AGC 的情况下发现了相同的结果。

    因此、我们仍然需要您帮助检查低通滤波器的截止频率。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    1) 1)是的、正确

    2) 2)您可以将 TI Biquad 工具用于任何一阶 IIR 滤波器、包括高通和低通滤波器。 您将在系数窗口中看到、它在"1O"(一阶)下列出了滤波器

    我想对于 AGC 滤波器的功能存在一些困惑。 您不会期望在输出端听到 AGC 滤波器的声音。 它的唯一任务是帮助 AGC 控制器确定平均信号值。 这使得 AGC 能够确定如何调整增益以保持特定的振幅电平。 处理块中的 IIR 将影响输出的频率响应。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们希望/期望 AGC 滤波器仅在平均信号值工作时工作。

    您能帮助我们检查 此主题吗? 该线程似乎表示 AGC 滤波器会影响 频率响应。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们希望更改/更新 AGC 低通滤波器。

    您是否有任何方法来验证 AGC 低通滤波器是否配置正确?

    谢谢。

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    让我澄清一下。 AGC 滤波器仅用于帮助确定平均值、以便 AGC 可以找到目标增益。 然而、AGC 位于 Biquad 滤波器和一阶 IIR 滤波器之后。 这意味着 AGC 将操纵您在输出端看到的频率响应、并且不一定提供滤波器的预期频率响应。 要验证 BiQuad 和 IIR 滤波器是否正确、应禁用 AGC。  

    遗憾的是、没有直接的方法来测量 AGC 低通滤波器。 您可以使用 TI Biquad 工具交叉参考器件中的寄存器设置。

    此致、

    Jeff