This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:输出 LC 滤波器带宽

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118369/tas6424e-q1-output-lc-filter-bandwidth

器件型号:TAS6424E-Q1

您好!

当输出 LC 滤波器参数被设计为 L=3.3uH、C=2.2uF 时、 对于1kHz (0dB)@ 4 Ω 负载、50kHz 的增益水平约为4.6dB。 合格系数(Q)约为3.2。

基于上述设计,除频率响应外,是否有其他副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      根据您的设置、音频频带会受到滤波器的影响。 对于高于10kHz 的音频、会有额外的升压。 当您调谐音乐时、请注意这一点、您可能需要在较高频率下进行进一步降额。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 是的、高于10kHz 的音频电平要高得多、除了这种效果之外、还有其他副作用吗?

    例如、背景噪声是否超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      其他性能不应受此使用的影响、包括噪声。