请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 您好!
当输出 LC 滤波器参数被设计为 L=3.3uH、C=2.2uF 时、 对于1kHz (0dB)@ 4 Ω 负载、50kHz 的增益水平约为4.6dB。 合格系数(Q)约为3.2。
基于上述设计,除频率响应外,是否有其他副作用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当输出 LC 滤波器参数被设计为 L=3.3uH、C=2.2uF 时、 对于1kHz (0dB)@ 4 Ω 负载、50kHz 的增益水平约为4.6dB。 合格系数(Q)约为3.2。
基于上述设计,除频率响应外,是否有其他副作用?