This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:TLV320AIC3120:使用单声道 MIC 的 MIC1LP 的设置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118678/tlv320aic3120-tlv320aic3120-settings-for-the-mic1lp-using-mono-mic

器件型号:TLV320AIC3120

尊敬的团队:

我正在使用 TLV320AIC3120音频编解码器、我想询问 MIC1LP 的设置。

使用单声道麦克风(低阻抗)、我将电阻器设置为 Rin=10kohm、以根据单端使用最大增益。

如果耦合电容的值分别确定为100nF、1uF 和4.7uF、截止频率将由 RC 高通滤波器变为 f=1/ 2πRC≒159Hz、15.91Hz、3.38Hz。

(1)。 根据我们的标准进行测试时、进入 MIC IN 的信号频率从500Hz 开始。
如上所述、如果截止频率小于500Hz、是否认为 MIC IN 信号相对于截止频率几乎没有衰减?


(2)。 假设进入 MIC IN 的信号频率为0Hz 或更高。
3.38Hz 的设置在不衰减信号方面是否有利、在噪声抑制方面是否有利于159Hz 的设置?

(3)。 MIC1LP 中使用的相同概念是否可用于 MIC1RP 和 MIC1LM?

非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Yoon、您好!

    1) 1)如果您的设计要求仅需考虑500Hz 以上的频率、则频带内的高通滤波器不会产生任何衰减。

    2) 2)如果您的重要信号现在包括低至0Hz、是的 fc = 3.38Hz 将更适合减少输入端的衰减。 159Hz 很明显会使您所需频带的一部分衰减、但如果存在低频噪声、它也会衰减。 我建议您设计输入滤波器、以衰减所需输入频率之外的任何内容。

    3) 3)是的、这适用于其他输入引脚。

    此致、

    Jeff