尊敬的团队:
我正在使用 TLV320AIC3120音频编解码器、我想询问 MIC1LP 的设置。
使用单声道麦克风(低阻抗)、我将电阻器设置为 Rin=10kohm、以根据单端使用最大增益。
如果耦合电容的值分别确定为100nF、1uF 和4.7uF、截止频率将由 RC 高通滤波器变为 f=1/ 2πRC≒159Hz、15.91Hz、3.38Hz。

(1)。 根据我们的标准进行测试时、进入 MIC IN 的信号频率从500Hz 开始。
如上所述、如果截止频率小于500Hz、是否认为 MIC IN 信号相对于截止频率几乎没有衰减?
(2)。 假设进入 MIC IN 的信号频率为0Hz 或更高。
3.38Hz 的设置在不衰减信号方面是否有利、在噪声抑制方面是否有利于159Hz 的设置?
(3)。 MIC1LP 中使用的相同概念是否可用于 MIC1RP 和 MIC1LM?
非常感谢您的回复。