This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6020-Q1:噪声问题。 即使输入线路已被移除也是如此。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1117638/pcm6020-q1-noise-issue-even-though-the-input-line-has-been-removed

器件型号:PCM6020-Q1

大家好、有人帮助我。


我按照数据表中的过程进行操作、并像 这样设置 pcm6020寄存器。 (I2C 转储)

-睡眠->非睡眠

-通过写入 P0_R117为 ADC、MICBIAS 和 PLL 加电

交流耦合、差分

并删除了线(麦克风至输入 IN1P IN1M)

记录的文件中仍有噪声。

我是否应该更改另一个寄存器以消除噪声? 
数据表中没有的其他提示吗? 

总线7上的转储芯片0x48? (y/n):y
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f   0123456789abcdef
00:00 00 01 00 05 00 30 00 00 00 01 02 03 04   ………………………………………………?
10:05 06 07 01 48 10 04 20 02 08 00 02 40   ???HH?? ?????@
20:00 22 00 00 00 00 00 00 00 ff 03 00 C8 00 00 00 00 00 00."    ??????
30:00 00 00 00 00 00 00 00 BA 4b 10 d0 00 00 C9 80   .................................. “K”,“...”
40:00 00 00 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00   ...???????????????
50:10 00 C9 80 00 10 00 C9 80 00 00 C9 80 00 00   00 ?..??????????
60:00 C9 80 00 37 87 B8 00 00 01 48 7b 00   .??...7?...H
70:e7 00 fc c0 e0 c0 f8 00 00 ff 00 ff 92 D3 00   ???????? ????
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    

原理图

e2e.ti.com/.../pcm6020_2D00_q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如果您有一个 FFT 的噪声、这将是演示问题的最佳方法。 您提到您已经遵循了数据表过程。 同时确保遵循电源定序和布局指南。 我注意到的最大一点是、MICBIAS 似乎未连接到输入引脚(8.3.3)。 如果没有这种共模偏置、器件将会出现噪声问题。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导 Jeff!

    我也认为问题是主要原因。 
    您能否检查以下电路设计是否与您提供的指南(数据表8.3.3)中的设置相匹配?

    交流耦合、MIC1、2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    R554不是必需的、也不在图中、连接到 MICBIAS 的100uF 电容器不需要太大;1uF 应该可以。 此外、请按照数据表中同一节中所附的外部电阻计算器、验证电阻器对 R533/R536和 R538/R539是否产生正确的等效电阻。

    此致、

    Jeff