This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5613A:不同芯片中的不同过流行为

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110191/tas5613a-different-overcurrent-behavior-in-different-chip

器件型号:TAS5613A

大家好、

我的客户在不同的芯片中发现了不同的过流行为。 请查看下面的波形、向我介绍您对差异原因的看法。

您能不能告诉我过流的详细行为。

客户还想知道为什么在 Rocp = 22kohm 时需要肖特基二极管、这是用 E.C.的 IOC 编写的。 如果没有肖特基、会发生什么情况?

情况:PVDD = 24V、PBTL、Rocp = 30k Ω(14A)

发生过流时、主机发送 RST 以重新启动。

波形- CH1 (黄色):输出电流、CH2 (绿色):SD

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San

    关于肖特基二极管、如果没有这一点、较大的接地噪声将影响 oc 测量结果。因此、我们添加它以确保大部分电流流返回到二极管中。

    关于有关 oc 触发器的延迟、 测量方法可能会影响结果。

    尽管 u 观察到电流已经高于阈值、但内部的实际电流仍有一些裕量来触发 OCP。

    因此、您测量的延迟可能不是那么准确。

    从理论上讲、该延迟应该非常短、但我们以前没有测量过。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    了解肖特基。

    首先、在第一个问题中、让我确认 行为/波形是否正确 ?

    客户和我不了解器件在理论上过流事件时的反应、因此我不知道不同的 OC 阈值会导致不同的行为。

    如果客户不能理解这些差异、则无法控制系统对故障事件做出反应。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi

    oc 的机制类似于电路内部有一个比较器。

    如果电流超过 Ithres、则信号将关断器件。

    通常、我们通过将输出短路来测量过流。

    因此、如果您想确认延迟、最好将输出短路并测量电流 wav、然后确认 Ithres 上的电流何时关闭器件所需的时间。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    让我补充3个问题。

    1) 1)肖特基势垒二极管对输出的影响
    通过向输出端添加肖特基势垒、对于具有短暂 OC 时间来停止输出的两个 IC 和原本具有较长 OC 时间来停止输出的 IC、停止输出的时间都延长到了大约150ms 至160ms。
    是否正确理解添加二极管抑制了由噪声引起的 OC 触发故障并吸收了各个 IC 差异(对噪声的易感性)?

    2) 2)按 IC 批次分类的差异
    我们发现、从0B 开始的批次 IC 停止输出的时间往往比从8C 开始的批次 IC 更短。
    对于批次从0b 开始的 IC、停止输出的时间比批次从8C 开始的 IC 短。 (根据批次的不同、多个 IC 出现了这种趋势。)
    从8C 开始的批次与从0B 开始的批次之间是否存在差异? (包括裸片结构、键合等)

    3) 3)过流保护电路的行为
    客户了解、利用过流保护停止输出的机制是根据输出电流是否超过 PWM 周期中的阈值进行递增/递减计数、并在计数达到预定值时停止输出。
    我知道预先确定的计数数量为400k×2.6m = 1040计数、因为数据表显示 OLPC 在400kHz 时为2.6ms。
    然而、实际上、当输出电流达到阈值时、PWM 会变薄、因此当电流因变薄而减小时、周期中会发生倒计时。 是这样吗?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi

    很抱歉耽误你的回答。

    1)是的、根据您的理解、添加二极管可以避免噪声触发 oc。 但我认为它无法吸收 oc 触发器的各个 IC 差异、这取决于内部电路。

    2) 2)当您测试不同批次的不同 IC 时、它们是否使用相同的环绕电路? 我是说您只需更改 IC、而不是为不同的 IC 使用不同的电路板。

    3) 3)触发电路完全是一个模拟电路、没有递增或递减计数、一旦电流超过阈值、就没有计数、它将立即关断。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    [~ userid="517670" URL"/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110191/tas5613a-different 过流行为-in-different chip/4129783#4129783]2)当您测试不同批次的不同 IC 时,它们是否使用相同的环绕电路? 我是说您只需更改 IC、而不是为不同 IC 使用不同的电路板。

    它们实际上使用具有不同 IC 的相同电路板、然后出现了不同的行为。

    总体而言、由于 OC 阈值的变化、结果不同、我的理解是否正确?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayashi

    您的理解是正确的。

    谢谢。

    Jesse