This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:最小负载阻抗

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3005D2, PCM2912A, DEM-PCM2912AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1116200/pcm2912a-minimum-load-impedance

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:TPA3005D2、、

您好!

我将 PCM2912A 与 TPA3005D2放大器结合使用。 PCM2912A DAC 在 RL > 10k 负载时指定0.6 * Vcca (1.98Vpp)输出。 但是、我仅在放大器的输入端测量0.554Vpp。 PCM2912A DAC 是否存在最小负载阻抗?

注意:使用 PCM 上的最高增益设置进行测量。

PCM2912A VOUT_R 和 VOUT_L 电路:

TPA3005D2输入电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中显示了它、如下所示:

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我更新了下面显示的原理图。 这是添加阻抗的合适位置吗? 在交流耦合之后?

    此外、您是否认为这是信号 Vpp 远低于规格的原因?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM 部件的负载阻抗可驱动输入阻抗为~20K 及以上的 TPA、因此我认为问题不在于负载。

    您可以通过将编解码器与 TPA 隔离来进行检查、首先说在移除 TPA 的电容器后、LPF 前后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了连接到 TPA 的交流耦合电容器、仍然得到0.555Vpp 输出。 我还在  DEM-PCM2912AEVM 评估模块上确认了这一点。 两个输出的 Vpp 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出共模电压是多少?测得的 VCCA 电压是多少?

    它是否随 Windows 声级而变化? 您是否尝试增大 Windows 音量?

    将输出波形的示波器捕获发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我对以下电源轨进行了一些测量。

    Vcca:3.391V

    VCC_L:3.359V

    VCC_R:3.358V

    Vcom1:1.712V

    Vcom2:1.616V

    这些值不会随窗口声音窗口而变化、所有之前的测量都是在最大音量下进行的。

    下面是一个示波器捕获(很抱歉使用 Cheapo 示波器、主示波器已超出校准范围):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    Peter 正在研究这一问题、明天将有更新。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 DEM-PCM2912A 上进行了测试、这是我看到的结果、它与所示的2Vpp 数据表相匹配。

    我所做的就是将回放级别设置为100、将44100采样设置为100。