This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:1KHz 的2Vrms 电压将下降到 FR 扫描测量...

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1108363/pcm5122-2vrms-of-1khz-will-drop-on-fr-sweep-measurement

器件型号:PCM5122

尊敬的 Sirs:

客户执行 FR 扫描测量、发现2Vrms 将在接近1KHz 时下降、并在末尾持续下降

测试音频文件为24位、48K 采样。波形与下面的类似(不是实际测试波形)。

然而、在使用96K 和192K 进行测试时、2Vrms 将保持平坦且不会下降。

是否对此症状有任何意见? 是否有任何微调建议?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您能否详细说明一下设置、输入和所有相关 CLKS、以便我更好地了解一下这种情况?

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户前往音频实验室测试 Audio Precision 的 FR 扫描。

    FR 扫描是音频的标准测试项目。

    输入信号源为24位、48kHz 采样率、1kHz 音调波文件。

    并发现满量程 Vrms 值不会保持在2.1Vrms、并且会在1kHz 之前下降到最后

    并将输入源更改为24位、96kHz/192Khz 采样率、1kHz 音调波文件、Vrms 值不会下降。

    我是否可以知道如何微调或 PCM5122内部限制?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    使用48kHz 采样率时、PCM1522的输出频率也应保持在20kHz。 AP 的第一张图显示"EMO mode"、这意味着它不是真实数据。 您应该检查 AP 设置。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    这两个图都来自实际数据。

    请参阅实验报告中的下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter、DAC 没有理由像此处所示那样将其振幅降至48K。 我怀疑您的设置不正确。  

      您是否会用相同的输入幅值进行几次抽查 、 更改频率并从分析仪上读取值-只是 查看  您在扫描时是否获得与此图上相同的数字?  也就是说、使用  您的输入振幅进行不同  fin=0.2k、0.5k、1k、5k、10k 的测试、 并记下输出振幅。

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    更多数据供您参考、还有一些问题需要您的帮助来澄清。

    下面是音频测试实验室的客户测试结果。

    使用48kHz 音频源进行测试时 、Fullsclae_output 电压将在1kHz 之前下降。 但是、96KHz 和192KHz 不会。 为什么?

    48kHz:

      

    96kHz:

    192kHz:

    2. 48kHz、96KHz 和192KHz 的测量 SNR 结果优于数据表!! PCM5122规格为112dB。 有什么问题吗?

    我的客户对它感到困惑、不知道如何解释他们的终端客户的 t0!!

    请帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我有几个问题可以帮助我们更好地了解这里发生的情况。

    1-他们能否检查 不同  输出信号值的相同测试, 因此 ,除了满量程之外,请转到-3dB、-6dB 和更低。  

    2- 对于2VRMS 输出电压,他们能否尝试其它采样频率并查看此问题在什么音频 fs 下开始出现(例如,他们在44.1kHz、48K 和....)  

    3-对于2VRMS 输出电压,您的客户是否  进行 了我之前要求的抽查( 这是相同的输入振幅 , 只需  更改频率并读取分析仪上的值-看看   在以48kHz 的频率进行扫描时是否获得与此图上相同的数字?  

    4-如果他们在 从 模式下使用 DAC (为 LRCK 和 BCK 提供值),他们能否在 主 模式下使用 DAC 重复测试 并在内部生成它?

    关于优于数据表的数字、我需要知道 AP 的实际设置。 数据表显示了典型值、 您的器件可能优于平均值、但我们很可能还需要确保设置正常。

    顺便说一下、星期一是美国的假日、因此我将无法在星期二之前查看 E2E。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    由于我的客户没有 AP 设备、他们无法使用许多不同的设置进行测试。 所有测试都需要在测试实验室公司预订、并且需要额外的成本。

    但是、我将更新我们现在可以提供的所有数据以供您参考。

    2- 对于2VRMS 输出电压,他们能否尝试其它采样频率并查看此问题在什么音频 fs 下开始出现(例如,他们在44.1kHz、48K 和....)

     [ans]与之前的数据一样、客户已经测试了48kHz、96KHz 和192KHz、似乎只有低于48kHz 时才会出现这种问题。  

    4-如果他们在 从 模式下使用 DAC (为 LRCK 和 BCK 提供值),他们能否在 主 模式下使用 DAC 重复测试 并在内部生成它?

     [ans]根据客户设计、输入音频源文件将为 MCU 提供 USB 驱动器、然后转换为 I2S 以馈送 PCM5122。 如果更改为主模式、如何在没有源文件的情况下进行测试? 我知道、PCM5122是 DAC、无法生成用于测试的标准测试音频文件、对吧?

    关于优于数据表的数字、我需要知道 AP 的实际设置。 数据表显示了典型值、 您的器件可能优于平均值、但我们很可能还需要确保设置正常。

     [ans]下面是音频测试实验室公司提供的设置。 如上所述、将生成音频源文件并将其高级存储在 USB 驱动器中。 然后通过客户系统上的 MCU 输入并转换为用于 DAC 的 I2S。 它们使用开环进行测试、音频文件格式为满量程1KHz。

    因此、输出配置设置为"无"。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter,我们需要尽可能多的信息,因此请向他们说明收集 各种数据的重要性:

    从您的答案  "似乎只有低于48kHz 就会出现此类问题"  、我假设他们尝试了  低于48K 的其他频率、但也失败了。 对吧?

    主控模式或受控模式之间的区别实际上是时钟源、 无论是 CLKS 从外部源发送到器件 、还是使用 晶体和 PLL 在内部生成。 因此、它们仍然可以将输入作为源文件发送、但使用内部 PLL 生成时钟。 因此、他们应该能够 执行该测试。

    我 很想查看不同 输出信号值对应的48K 采样频率的图, 因此 ,除了满量程之外,还可以转到-3dB、-6dB 和更低。  

    我必须坚持进行我之前几次问过的健全性检查 :  他们是否进行了抽查?

    从上面的屏幕捕获中、他们正在使用 APx500、因此为了调试 此问题、他们可以 通过 APX 发送1KHz 满量程、并验证问题仍然存在(而不是通过 USB 发送源文件)

    我们获得的实验和数据点越多、 我们就越有可能指出问题。 根据上述信息、 除非怀疑原因是设置问题、否则无法确定原因。