This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:白噪声解决方案

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113183/tlv320aic3101-white-noise-solution

器件型号:TLV320AIC3101

我想更清楚地了解白噪声。
您能告诉我白噪声解决方案的方法吗?

该噪声频带非常广泛。
因此、滤波器解决方案没有效率。

我们已经尝试了以下解决方案、但没有效果。
 Sepatated DGND 和 AGND。
 将耦合电容器更改为1uF 以获得模拟信号。
 将下电容变为模拟信号。 (100pF 和0.1uF)
 模拟信号线的长度非常短。
 尝试使用一些 MIC。

基本而言、原理图与评估模块"TLV320AIC3101EVM 原理图"相同。


寄存器(page0)的值也低于此值。
 [0] 0x00
 [1] 0x00
 [2] 0x00
 [3] 0xC1
 [4] 0x20
 [5] 0x1E
 [6] 0x00
 [7] 0x00
 [8] 0xD0
 [9] 0x30
[10] 0x00
[11] 0xC1
[12] 0xA0
[13] 0x00
[14] 0x00
[15] 0x00
[16] 0x00
[17] 0x4F
[18] 0xF4
[19] 0x7C
[20] 0x78
[21] 0x78
[22] 0x7C
[23] 0x78
[24] 0x78
[25] 0x46
[26] 0xF0
[27] 0xC0
[28] 0x00
[29] 0xF0
[30] 0xC0
[31] 0x00
[32] 0x60
[33] 0x60
[34] 0x00
[35] 0x00
[36] 0x55
[37] 0x00
[38] 0x00
[39] 0x00
[40] 0x00
[41] 0x00
[42] 0x58
[43] 0x80
[44] 0x80
[45] 0x00
[46] 0x00
[47] 0x00
[48] 0x00
[49] 0x00
[50] 0x00
[51] 0x04
[52] 0x00
[53] 0x00
[54] 0x00
[55] 0x00
[56] 0x00
[57] 0x00
[58] 0x04
[59] 0x00
[60] 0x00
[61] 0x00
[62] 0x00
[63] 0x00
[64] 0x00
[65] 0x04
[66] 0x00
[67] 0x00
[68] 0x00
[69] 0x00
[70] 0x00
[71] 0x00
[72] 0x04
[73] 0x00
[74] 0x00
[75] 0x00
[76] 0x00
[77] 0x00
[78] 0x00
[79] 0x00
[80] 0x00
[81] 0x00
[82] 0x00
[83] 0x00
[84] 0x00
[85] 0x00
[86] 0x00
[87] 0x00
[88] 0x00
[89] 0x00
[90] 0x00
[91] 0x00
[92] 0x00
[93] 0x00
[94] 0x00
[95] 0x00
[96] 0x00
[97] 0x00
[98] 0x00
[99] 0x00
[100] 0x00
[101] 0x00
[102] 0x02
[103] 0x00
[104] 0x00
[105] 0x00
[106] 0x00
[107] 0x00
[108] 0x00
[109] 0x00
[110] 0x00
[111] 0x00
[112] 0x00
[113] 0x00
[114] 0x00
[115] 0x00
[116] 0x00
[117] 0x00
[118] 0x00
[119] 0x00
[120] 0x00
[121] 0x00
[122] 0x00
[123] 0x00
[124] 0x00
[125] 0x00
[126] 0x00
[127] 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    噪声也可能是由您的时钟配置引起的、您的 MCLK 频率是多少?

    要获得48kHz 采样、您的 MCLK 需要为12MHz。

    您是否看到编解码器输出正确的 WCLK、BCLK?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    是的、MCLK 为12MHz。

    此外、WCLK 和 BCLK 似乎没有问题。

    如果可能、您可以检查白色录制噪声文件(wav)吗?
    (但我不能在此邮件中附加 wav 文件。)
    此外,该噪声可能来自 TLV320AIC3101中的放大器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、编解码器时钟被正确配置为主器件、并且您正在为到 I2S 的每个 ADC 路径使用 MIC2L/R 输入。

    MICBIAS 是2V 的、这对于您的外部 MIC 是很好的-可能会尝试增大该值并暂时禁用寄存器26和29中的 AGC。

    噪音可能来自您的设置或 PC、也可能尝试使用不同的 PC 进行记录和检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。

    我尝试增加麦克风偏置(2.5V、3.3V)并禁用 AGC。

    因此、噪声比默认噪声更糟。

    我还在其他 PC 上进行了分组、结果是相同的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个应用。有关音频中常见噪声的注意事项。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa749/slaa749.pdf?ts=1657143428081&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3101

    检查的一种方法是馈送纯正弦波、例如1KHz、而不是 MIC、并检查您是否可以正确记录信号。

    此致。