我想更清楚地了解白噪声。
您能告诉我白噪声解决方案的方法吗?
该噪声频带非常广泛。
因此、滤波器解决方案没有效率。
我们已经尝试了以下解决方案、但没有效果。
Sepatated DGND 和 AGND。
将耦合电容器更改为1uF 以获得模拟信号。
将下电容变为模拟信号。 (100pF 和0.1uF)
模拟信号线的长度非常短。
尝试使用一些 MIC。
基本而言、原理图与评估模块"TLV320AIC3101EVM 原理图"相同。
寄存器(page0)的值也低于此值。
[0] 0x00
[1] 0x00
[2] 0x00
[3] 0xC1
[4] 0x20
[5] 0x1E
[6] 0x00
[7] 0x00
[8] 0xD0
[9] 0x30
[10] 0x00
[11] 0xC1
[12] 0xA0
[13] 0x00
[14] 0x00
[15] 0x00
[16] 0x00
[17] 0x4F
[18] 0xF4
[19] 0x7C
[20] 0x78
[21] 0x78
[22] 0x7C
[23] 0x78
[24] 0x78
[25] 0x46
[26] 0xF0
[27] 0xC0
[28] 0x00
[29] 0xF0
[30] 0xC0
[31] 0x00
[32] 0x60
[33] 0x60
[34] 0x00
[35] 0x00
[36] 0x55
[37] 0x00
[38] 0x00
[39] 0x00
[40] 0x00
[41] 0x00
[42] 0x58
[43] 0x80
[44] 0x80
[45] 0x00
[46] 0x00
[47] 0x00
[48] 0x00
[49] 0x00
[50] 0x00
[51] 0x04
[52] 0x00
[53] 0x00
[54] 0x00
[55] 0x00
[56] 0x00
[57] 0x00
[58] 0x04
[59] 0x00
[60] 0x00
[61] 0x00
[62] 0x00
[63] 0x00
[64] 0x00
[65] 0x04
[66] 0x00
[67] 0x00
[68] 0x00
[69] 0x00
[70] 0x00
[71] 0x00
[72] 0x04
[73] 0x00
[74] 0x00
[75] 0x00
[76] 0x00
[77] 0x00
[78] 0x00
[79] 0x00
[80] 0x00
[81] 0x00
[82] 0x00
[83] 0x00
[84] 0x00
[85] 0x00
[86] 0x00
[87] 0x00
[88] 0x00
[89] 0x00
[90] 0x00
[91] 0x00
[92] 0x00
[93] 0x00
[94] 0x00
[95] 0x00
[96] 0x00
[97] 0x00
[98] 0x00
[99] 0x00
[100] 0x00
[101] 0x00
[102] 0x02
[103] 0x00
[104] 0x00
[105] 0x00
[106] 0x00
[107] 0x00
[108] 0x00
[109] 0x00
[110] 0x00
[111] 0x00
[112] 0x00
[113] 0x00
[114] 0x00
[115] 0x00
[116] 0x00
[117] 0x00
[118] 0x00
[119] 0x00
[120] 0x00
[121] 0x00
[122] 0x00
[123] 0x00
[124] 0x00
[125] 0x00
[126] 0x00
[127] 0x00