This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:4.1通道 x 1 TAS5825MEVM

Guru**** 1813700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114941/tas5825mevm-4-1ch-by-1-tas5825mevm

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

大家好、

我打算将 TAS5825MEVM 用于4.1通道。

TAS5825mEVM 具有2个 TAS5825MEVM。 计划将 OUT1-OUT4用于4.0通道、将 GPIO (I2S)(+外部 DAC 和 AMP)用于0.1通道。

TAS5825MEVM 是否可以使用 PPCMB?

如果是、请告诉我如何实现它?

此致、

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    也许您可以尝试使用立体声2.2 W/T 来实现这一点。

    但问题是无法获得0.1通道的专用信号、它只能将同一信号用于 TAS5825中的一个。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的评论。

    我认为可以独立控制2个 TAS5825M、我们可以通过 Stereo2.1 + Stereo2.0来实现该系统。

    有可能吗? 如果是、如何操作?

    似乎可以通过其他 E2E 帖子进行访问。

    此致、

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这是可能的。

    但母板可以在1安的电流下工作。

    您需要先配置其中一个、然后提取配置文件、并将母板连接到另一个放大器、  

    使用 i2c 刷写您为此时配置的第一个文件提取的文件。

    然后、您可以让两个板载放大器正常工作。

    例如:  

    2安培地址:0x98、0x9a。设置0x89 2.0ch、0x9a 2.1ch

    步骤1: 将 EVM 连接到 ppc3 ->在 ppc3中选择2.1配置->转到调优和音频处理、您可以在此处配置调优参数->转到 终端系统集成->转储 xxx 文件->将 i2c 地址更改为0x9a、突发: 128 ->单击转储到输出窗口->复制右侧的代码

    步骤2:返回主页->在 PPC3中选择2.0配置-> 转到调优和音频处理、配置调优所需的内容

    步骤3:打开 ppc3底部的 i2c

    步骤4:粘贴您刚刚复制的代码并执行。

    步骤5:您可以尝试播放音乐、您应该能够看到两个芯片工作。

    使用此方法、只能使用 PPC3实时配置0x98、必须单独配置0x9a 配置并刷写代码。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、

    我们将尝试一下。

    请允许我询问您是否遇到了其他问题或疑虑。

    此致、

    YUto