主题中讨论的其他器件: TAS5825M
大家好、
我打算将 TAS5825MEVM 用于4.1通道。
TAS5825mEVM 具有2个 TAS5825MEVM。 计划将 OUT1-OUT4用于4.0通道、将 GPIO (I2S)(+外部 DAC 和 AMP)用于0.1通道。
TAS5825MEVM 是否可以使用 PPCMB?
如果是、请告诉我如何实现它?
此致、
YUto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我打算将 TAS5825MEVM 用于4.1通道。
TAS5825mEVM 具有2个 TAS5825MEVM。 计划将 OUT1-OUT4用于4.0通道、将 GPIO (I2S)(+外部 DAC 和 AMP)用于0.1通道。
TAS5825MEVM 是否可以使用 PPCMB?
如果是、请告诉我如何实现它?
此致、
YUto
你(们)好
是的、这是可能的。
但母板可以在1安的电流下工作。
您需要先配置其中一个、然后提取配置文件、并将母板连接到另一个放大器、
使用 i2c 刷写您为此时配置的第一个文件提取的文件。
然后、您可以让两个板载放大器正常工作。
例如:
2安培地址:0x98、0x9a。设置0x89 2.0ch、0x9a 2.1ch
步骤1: 将 EVM 连接到 ppc3 ->在 ppc3中选择2.1配置->转到调优和音频处理、您可以在此处配置调优参数->转到 终端系统集成->转储 xxx 文件->将 i2c 地址更改为0x9a、突发: 128 ->单击转储到输出窗口->复制右侧的代码
步骤2:返回主页->在 PPC3中选择2.0配置-> 转到调优和音频处理、配置调优所需的内容
步骤3:打开 ppc3底部的 i2c
步骤4:粘贴您刚刚复制的代码并执行。
步骤5:您可以尝试播放音乐、您应该能够看到两个芯片工作。
使用此方法、只能使用 PPC3实时配置0x98、必须单独配置0x9a 配置并刷写代码。
谢谢。
Jesse