This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:采样时钟选择(FSYNC)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115259/tas6424-q1-sampling-clock-selection-fsync

器件型号:TAS6424-Q1

您好!

在数据表中、建议对音频使用44.1KHz、48KHz 或96KHz FSYNC (帧速率)。

在本例中、我们无法生成精确的48KHz。

我们是否可以使用以下时钟并在编解码器寄存器中选择48KHz 设置。

  • MCLK  => 12.5MHz
  • FSYNC => 12.5 MHz/256 = 48.828125 KHz

换句话说、如果我们选择48KHz 采样频率、但使用与48KHz 有一定偏差的 FSYNC 频率、会发生什么情况。 (MCLK 和 SCLK 也将与 FSYNC 兼容)。

谢谢

穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆斯塔法

    我们只能保证在标准!2S 频率下正常运行。

    此致、
    Gregg Scott