请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424-Q1 您好!
在数据表中、建议对音频使用44.1KHz、48KHz 或96KHz FSYNC (帧速率)。
在本例中、我们无法生成精确的48KHz。
我们是否可以使用以下时钟并在编解码器寄存器中选择48KHz 设置。
- MCLK => 12.5MHz
- FSYNC => 12.5 MHz/256 = 48.828125 KHz
换句话说、如果我们选择48KHz 采样频率、但使用与48KHz 有一定偏差的 FSYNC 频率、会发生什么情况。 (MCLK 和 SCLK 也将与 FSYNC 兼容)。
谢谢
穆斯塔法