请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3120EVM-U 您好!
我们希望在 FPGA 板 EVM 之间连接 I2S、I2C 和 GPIO1。
此帖子: e2e.ti.com/.../tlv320aic3120evm-u-using-tlv320aic3120evm-u-with-an-external-mcu
建议必须切断 I2S 布线才能测试 I2S。
相反、我们能否拔下 USB 插头并提供所有电源(5V、3.3V 和1.8V)以及 I2S、I2C 和其他所需线路。 这是否起作用?
是否有任何其他方法可通过外部控制器控制 I2S、而不会损坏电路板(切割线迹)?