This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:TLV320AIC3120EVM-U:I2S 和 I2C

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114953/tlv320aic3120evm-u-tlv320aic3120evm-u-i2s-and-i2c

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

您好!

我们希望在  FPGA 板 EVM 之间连接 I2S、I2C 和 GPIO1。

 此帖子: e2e.ti.com/.../tlv320aic3120evm-u-using-tlv320aic3120evm-u-with-an-external-mcu

建议必须切断 I2S 布线才能测试 I2S。

相反、我们能否拔下 USB 插头并提供所有电源(5V、3.3V 和1.8V)以及 I2S、I2C 和其他所需线路。 这是否起作用?

是否有任何其他方法可通过外部控制器控制 I2S、而不会损坏电路板(切割线迹)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    今天是 TI 假日、我们的专家已不在办公室。 请给我们另外一天时间来看看并回答您的问题。 为了保存记录、请勿回复此消息、除非48小时后没有回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将该 I2S_ENABLE 引脚拉至高电平、以从 TAS1020禁用 I2S、从而允许您将 I2S 总线连接到外部主机。

    您的选项是可能的、但它可能需要更多来自外部的信号 来连接到编解码器部件。

    此致。