This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:AMP 检测开路的条件是什么

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114602/tas5431-q1-what-are-the-conditions-for-amp-to-detect-an-open-circuit

器件型号:TAS5431-Q1

您好 TI  

测试步骤:

步骤1:关闭设备并拆下喇叭接头。 设备通电后、读取 I2C 并读取故障信号;步骤2:我正确连接喇叭、并读取 I2C 中仍有故障信号;

步骤3:我将关闭并重新启动设备、然后打开电源以检测喇叭是否正确连接;

我的问题:

1.上述现象是否正常?

2.为什么第二步正确连接后 I2C 仍读取故障信号?

3、芯片检测开路的机制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rain、

    如果您在未连接扬声器的情况下打开设备、您将在负载诊断故障寄存器中看到开路负载故障。  器件仍将传递信号。  然后、您可以连接一个负载并对放大器进行下电上电、所有器件都将正常工作。

    当器件处于待机模式时、器件会运行直流负载诊断测试。  如果在运行期间负载丢失、您将永远不会看到负载丢失、除非您将器件置于待机模式、等待100us、然后退出待机模式以读取负载缺失。  此器件上没有实时诊断。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gregg

       感谢您的回复 、这对我非常有帮助;

       您会说"此器  件上没有实时诊断。"、但数据表底部的红色下划线部分并不意味着此器件上的实时诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨水、

    您不能阅读半个句子。  您必须阅读整句话。   

    '在检测到任何其他故障条件时、输出进入高阻态、器件持续检查负载、直到故障条件消失。'

    这意味着在检测到故障后、它会持续运行负载诊断。  此时它将处于高阻态。

    此致、
    Gregg Scott