我也遇到了加电时的弹出问题。 这是在对编解码器进行编程之前电路的初始供电。
目前、LDOIN 和 IOVDD 连接在一起(3.3V)、并且建议在 AVDD 和 DVDD 之间使用一个二极管(PMEG3020EJ、115)。 LDO_select 连接到 IOVDD。
如果我让断电足够长时间、使 IOVDD 降至大约0.15V 以下、则在通电时会有很大的杂音。 有时偏左、有时偏右、有时两者兼而有之。
我的耳机输出电路是10U 至100 Ω 串联去耦、然后22n 和47k 至 GND。
是否有任何关于如何缓解这种情况的想法?
我已经尝试分别为 LDOIN 供电、而 PoP 随应用 LDOIN 而变。