This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:HPL/HPR 加电期间的爆裂声

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1107651/tlv320aic3204-pops-during-powerup-on-hpl-hpr

器件型号:TLV320AIC3204

我也遇到了加电时的弹出问题。  这是在对编解码器进行编程之前电路的初始供电。

目前、LDOIN 和 IOVDD 连接在一起(3.3V)、并且建议在 AVDD 和 DVDD 之间使用一个二极管(PMEG3020EJ、115)。  LDO_select 连接到 IOVDD。

如果我让断电足够长时间、使 IOVDD 降至大约0.15V 以下、则在通电时会有很大的杂音。  有时偏左、有时偏右、有时两者兼而有之。

我的耳机输出电路是10U 至100 Ω 串联去耦、然后22n 和47k 至 GND。

是否有任何关于如何缓解这种情况的想法?

我已经尝试分别为 LDOIN 供电、而 PoP 随应用 LDOIN 而变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请查看本应用手册中有关无爆音操作的第2.2.3.1节、并查看它是否有助于解决您的问题: https://www.ti.com/lit/ml/slaa557/slaa557.pdf

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brian。  

    请注意、编程前、上电(应用 LDOIN 时)会出现弹出窗口、因此我认为这不是可通过寄存器编程来解决的问题。

    除非芯片只能由 IOVDD 供电并进行编程、然后 LDOIN 打开? 这似乎也不正确。

    通过优质的~60 Ω 耳机 fwiw 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我建议查看有关电源注意事项的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaa492a/slaa492a.pdf

    它还提供了有关如何缓解上电弹出问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我已经审查了这份文件并遵循了其指导,但它仍然不起作用。

    图2不适用、因为我没有单独的1.8V 电源。  我正在使用内部 LDO (LDO_select HIGH)。

    我有两个可用的3.3V 电源-一个用于 IOVDD 的"脏"电源、一个用于 LDOin 的干净电源。  在 IOVDD 通电后的一段时间内打开 LDOin 会导致弹出。

    如果我将 IOVDD 连接到 LDOin、并使用如图4所示的二极管、我仍然会听到很大的杂音。  我可以俯瞰什么?  必须有其他事情发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 RESET 引脚保持在低电平、是否会发生弹出? 我想知道这是由于器件复位或其他原因造成的。 此时、查看原理图可能会有所帮助...或者您是否正在使用 TI EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使保持 μ^复位、当施加到 LDOIN 的电源时、它也会弹出。  无论 LDOIN 连接到 IOVDD 还是在之后应用、都会发生这种情况。

    下面 TLV 部分的原理图。  正如我提到的、D409是 PMEG3020EJ、115。  3.3V 和3.3VA 来自不同的稳压器(3.3VA 对模拟更清晰)、目的是单独应用它以节省关断功耗。

    我肯定是在俯瞰这件事的愚蠢行为、但我却找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我注意到您正在启用 LDO、在该模式下、DVDD 将生成其自己的电源。 只需确保此时不会提供单独的1.8V 电压。

    否则、弹出是由于 HPL 和 HPR 输出上的电容器充电。 我建议逐个拆下无源器件、看看它是否会改变 PoP (100欧姆、22nF 和49.9K)。 此外、您连接了什么类型的负载来观察 PoP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、没有从其他地方提供1.8V 电压。

    我将逐一尝试卸下无源器件、但它们都有作用。 具有讽刺意味的是、49.9K 可防止插件弹出!

    我使用的是一对高质量耳机、但该设计主要用于线路输出。  (耳机可能也是多功能性的选择。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我知道它是怎么发生的。 您还可以通过抓取它们上升的示波器图来彻底检查您的电源、并确保它们在发出时保持稳定。 将 HP 输出置于相同的示波器捕获中可能会显示电源斜升和弹出是如何相关的。 一些有关调试的其他想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我尝试更改无源器件、但它们只是更改了 PoP 的滤波特性。

    下面是我看到的电源时序:

    蓝色和品红色分别为 AVDD 和 DVDD。  黄色表示 LDOIN。  IOVdd 在所有这一切发生前的许多秒内被应用。  青色是显示尖峰的 HPL。  在通电时、它始终会发生。  在此期间、RESET 保持低电平。

    根据 sla492a 中的图5、我本来希望 DVDD 更密切地跟踪 LDOIN:

    不确定原因(或是否重要)。

    我想我可以添加输出电阻来减缓所有这一切、但这似乎是一个攻击。  我是否做了所有标准/正确的事情来防止在上电时出现爆裂?

    所有这些都让人感到困惑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我不在办公室出差、但为了给您简短的回答、您是否能够匹配重置变为高电平、然后 AVDD 在末尾变为高电平的图表、而不是匹配 DVDD?

    Brian