This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100EVM-U:可在无音频输入的情况下听到白噪声

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100EVM-U, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113230/tlv320dac3100evm-u-white-noise-audible-with-no-audio-input

器件型号:TLV320DAC3100EVM-U
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3100

您好!

使用  TLV320DAC3100EVM-U 时、我发现在连接8欧姆扬声器的情况下、我可以听到来自扬声器的恒定白噪声声音。 它不是很吵、但 在安静的办公环境中、它在手臂长的距离内很明显。 这不会将任何模拟音频直接导入输出、也不会从外部源提供任何 I2S 数字音频输入数据。  

使用 CodecControl 接口、我可以看到许多因素会影响白噪声的音量:

  1. 将 dvol (DAC 音量控制寄存器)静音可消除一些噪声
  2. 打开将 DAC 音频垂直插入模拟衰减器或将模拟衰减器设置为最大衰减的开关(0x30、第1页、寄存器35、第6位)具有进一步 消除噪声的相同效果
  3. 降低 D 类扬声器驱动器的增益可进一步降低噪声

CodecControl config

如果采取步骤1、2和3、则噪音会降低到一个级别、我需要在扬声器的10厘米范围内才能在安静的办公环境中听到任何"嘶嘶"声;我认为这是可以接受的。 在上图中、未采取任何这些步骤、白噪声被"放大"。

如果我观察 D 类输出驱动器的正负侧、因为它连接到时域中的扬声器、并针对其中一个侧触发作为参考、那么我看到另一个侧相对移动。 驱动波形的"边沿同步"质量与噪声的可听性之间似乎存在一定程度的相关性。 一个边沿通常可以看到与另一个边沿对齐的时间为~30ns、如下图所示。

"">e2e.ti.com/.../dev_5F00_0db_5F00_att.jpeg">

想知道在使用 TLV320DAC3100或 TLV320DAC3100EVM-U 时是否有人具有相同的体验、以及是否有办法解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您是否有测试设备来测量输出端、LC 滤波器之后的噪声、并根据器件规格检查噪声是否符合预期?

    除此之外、您能否尝试检查在播放音频之前和之后的噪音是否相同? 我的意思是为器件供电并进行初始化、然后检查噪声、然后播放一些内容并将其停止、然后再次检查噪声。

    D 类的基本原理是 BD 调制、它以对等方式改变占空比、因此我认为您的观察结果可能与预期的一样。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您再次与我 Ivan 取得的帮助。


    下图显示了在未施加任何输入信号的情况下测量的噪声。 黄色迹线表示 D 类驱动器的增益为24dB、红色迹线表示增益为6dB、在两种情况下衰减器均为0dB。 我应该注意的是、这是在 LC 差分输出滤波器(10uH、1uF)之后进行的。 我假设在高达~10kHz 的区域中、它在很大程度上符合数据表中所示的针对6dB 增益的87dB SNR 规格。 尽管如此、在6dB D 类驱动器增益下、可闻白噪声并不是真正的问题-主要是在较高的几种增益设置下。 也许这是正常的,但我却很安静地希望有一些改善的技巧。

    6dB (red), 24dB (yellow) class-D gain

    音频前后的噪声很有趣。 在播放任何音频之前、更改 dvol 设置似乎不会影响白噪声音量。 使用"哔声"发生器播放声音后、噪音量似乎略有增加、现在将 dvol 设置静音确实会导致噪音量轻微降低。 我想更好地理解这种情况的发生原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢分享您的测试结果、就像您提到的那样、这看起来就像预期的结果。

    关于回放前后的噪声、这主要是由于 DAC 造成的、一旦输入了一些数据、它就会在输出端保持更高的本底噪声。
    这也是预期的结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师