主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3100
您好!
使用 TLV320DAC3100EVM-U 时、我发现在连接8欧姆扬声器的情况下、我可以听到来自扬声器的恒定白噪声声音。 它不是很吵、但 在安静的办公环境中、它在手臂长的距离内很明显。 这不会将任何模拟音频直接导入输出、也不会从外部源提供任何 I2S 数字音频输入数据。
使用 CodecControl 接口、我可以看到许多因素会影响白噪声的音量:
- 将 dvol (DAC 音量控制寄存器)静音可消除一些噪声
- 打开将 DAC 音频垂直插入模拟衰减器或将模拟衰减器设置为最大衰减的开关(0x30、第1页、寄存器35、第6位)具有进一步 消除噪声的相同效果
- 降低 D 类扬声器驱动器的增益可进一步降低噪声
如果采取步骤1、2和3、则噪音会降低到一个级别、我需要在扬声器的10厘米范围内才能在安静的办公环境中听到任何"嘶嘶"声;我认为这是可以接受的。 在上图中、未采取任何这些步骤、白噪声被"放大"。
如果我观察 D 类输出驱动器的正负侧、因为它连接到时域中的扬声器、并针对其中一个侧触发作为参考、那么我看到另一个侧相对移动。 驱动波形的"边沿同步"质量与噪声的可听性之间似乎存在一定程度的相关性。 一个边沿通常可以看到与另一个边沿对齐的时间为~30ns、如下图所示。
"">e2e.ti.com/.../dev_5F00_0db_5F00_att.jpeg">
想知道在使用 TLV320DAC3100或 TLV320DAC3100EVM-U 时是否有人具有相同的体验、以及是否有办法解决此问题?