您好!
根据绝对最大额定值、SD 引脚描述如下。
"(2)必须将这些引脚的电压压摆率限制为不超过10V/ms。 kΩ 实现更高的压摆率、请串联一个100 μ F 电阻
引脚。"
我的客户询问与 SD 引脚串联的电阻器。
(问题)
1) 1) kΩ 典型应用(图18/19)、使用与 SD 引脚串联的10 μ F 电阻器。
在本例中,为什么不使用100 kΩ 电阻器? 请告诉我们原因吗?
2) 2)是否需要根据 SD 引脚的压摆率更改电阻值?
此致、
TAO_2199
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据绝对最大额定值、SD 引脚描述如下。
"(2)必须将这些引脚的电压压摆率限制为不超过10V/ms。 kΩ 实现更高的压摆率、请串联一个100 μ F 电阻
引脚。"
我的客户询问与 SD 引脚串联的电阻器。
(问题)
1) 1) kΩ 典型应用(图18/19)、使用与 SD 引脚串联的10 μ F 电阻器。
在本例中,为什么不使用100 kΩ 电阻器? 请告诉我们原因吗?
2) 2)是否需要根据 SD 引脚的压摆率更改电阻值?
此致、
TAO_2199
您好、Shadow、
感谢您重放。
我询问一下压摆率的点、以防万一。
>其目的是创建一个 RC 滤波器,其 C 位于该引脚的内部,以降低压摆率并避免出现毛刺脉冲。
在本例中、SD 信号的点压摆率在哪里? 内部关断 Brock 或外部 SD 引脚?
在外部 SD 引脚的位置,它们无法通过更改外部电阻器(10->100K)来确认压摆率的变化。
在本例中、压摆率点是否意味着内部关断 Brock?
此致、
TAO_2199