This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:关于 SD 引脚的压摆率

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115053/tpa3137d2-about-slew-rate-of-sd-pin

器件型号:TPA3137D2

您好!

根据绝对最大额定值、SD 引脚描述如下。

"(2)必须将这些引脚的电压压摆率限制为不超过10V/ms。 kΩ 实现更高的压摆率、请串联一个100 μ F 电阻

引脚。"

我的客户询问与 SD 引脚串联的电阻器。

(问题)

1) 1) kΩ 典型应用(图18/19)、使用与 SD 引脚串联的10 μ F 电阻器。

在本例中,为什么不使用100 kΩ 电阻器? 请告诉我们原因吗?

2) 2)是否需要根据 SD 引脚的压摆率更改电阻值?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是的、该电阻器值不是固定的。 其目的是创建一个 RC 滤波器、此滤波器的 C 位于该引脚内部、以降低压摆率并避免发生毛刺脉冲。 电阻器值10K 和100K 都可以正常使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您重放。

     我询问一下压摆率的点、以防万一。

    >其目的是创建一个 RC 滤波器,其 C 位于该引脚的内部,以降低压摆率并避免出现毛刺脉冲。

    在本例中、SD 信号的点压摆率在哪里?  内部关断 Brock 或外部 SD 引脚?

    外部 SD 引脚的位置,它们无法通过更改外部电阻器(10->100K)来确认压摆率的变化。

    在本例中、压摆率点是否意味着内部关断 Brock?

      

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我认为不会发生任何损坏。 RC 滤波器只需确保器件可以正确关断或恢复播放。 很抱歉、我们没有任何压摆率值来定义良好或不好。 但我们可以说、使用10K 至100K 的电阻器应该都可以。 也许我们不需要为这一点进行太多的斗争。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的建议和意见。
    我的问题如下。
    >在这种情况下,SD 信号作为设备的压摆率点在哪里? 内部关断 Brock 或外部 SD 引脚?
    我认为 、由于器件在内部关断 Brock 时的压摆率点、它们无法通过更改外部电阻器(10->100K)来确认如何提高外部 SD 引脚点的压摆率。 (请参阅下文。)


    我的理解是正确的?

    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    您可以参阅数据表中表7.1中的压摆率要求。

    该要求位于引脚侧、您应该在引脚上检查它。

    客户可以在 SD 引脚上添加 RC 滤波器、如果 压摆率 可以满足要求、则没问题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:
    感谢你的答复。
    我已将您的意见告知我的客户、他们对此很了解。
    我将关闭此主题。

    此致、
    TAO_2199