This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA1517:单端模式下的单声道配置

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA1517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124462/tpa1517-mono-configuration-in-single-ended-mode

器件型号:TPA1517

您好!

请告诉我如何在单端模式下使用具有单声道配置的 TPA1517吗?
我的理解是否正确、即应在未使用的 IN1输入和 GND 之间添加电容器、而未使用的 OUT1输出可保持悬空、如下所示?
此外、当输出无负载时、TPA1517是否可以振荡?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您的理解是正确的。 输入侧1N1应使用连接到 GND 的1uF 电容器。 输出侧 OUT1可以保持悬空。 在输入侧被拉至 GND 的情况下、输出端不会出现振荡。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shade-San、

    感谢您的确认。

    我明白了。

    此致、
    加藤