请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA1517 您好!
请告诉我如何在单端模式下使用具有单声道配置的 TPA1517吗?
我的理解是否正确、即应在未使用的 IN1输入和 GND 之间添加电容器、而未使用的 OUT1输出可保持悬空、如下所示?
此外、当输出无负载时、TPA1517是否可以振荡?

此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.