This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:THD 削波设置

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124981/tas6424e-q1-thd-clip-setting

器件型号:TAS6424E-Q1

您好!

数据表中显示"如果在削波窗口寄存器(地址= 0x23)设置的最小 PWM 周期内达到100%占空比 PWM、则在 WARN 引脚上报告削波检测。"

我想确认设置值与 THD 值之间的关系。 20个 PWM 周期是否代表5% THD? 是否存在任何函数关系? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    THD 和削波检测窗口值之间没有关系。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我仍然对剪辑有一些疑问。  

    /warn 引脚的低电平有效输出报告音频削波、THD 电平是多少? (5%?、10%?  或其他级别?)

    2. 我们可以更改削波检测 THD 级别吗?  我们可以设置哪个寄存器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    THD 值与削波检测报告之间没有关系。  这仅报告削波、但不报告 THD 值。

    此致、
    Gregg Scott