请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124981/tas6424e-q1-thd-clip-setting
器件型号:TAS6424E-Q1您好!
数据表中显示"如果在削波窗口寄存器(地址= 0x23)设置的最小 PWM 周期内达到100%占空比 PWM、则在 WARN 引脚上报告削波检测。"
我想确认设置值与 THD 值之间的关系。 20个 PWM 周期是否代表5% THD? 是否存在任何函数关系? 谢谢。