This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测试 TAS5825M EVM 上的 TDM 功能

Guru**** 2773485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120992/test-the-tdm-function-on-tas5825m-evm

主题中讨论的其他器件:TAS5825M

我想在 TAS5825M EVM 上测试 TDM 功能。

由于 TDM 和 I2S 之间的最大区别是 TDM 可传输2个以上的通道、因此我想测试4个通道的传输。

该 EVM 上有2个 TAS5825M IC、共4个通道。

如果我通过 AP 从 PSIA 接口输入4通道 TDM 流、然后将数据格式从 I2S 切换到 TDM/DSP、默认输出接口在哪里?

除了 DATA_FORMAT 寄存器、是否还有其他寄存器必须一起设置?

PPC3能否控制 EVM 以播放4通道 TDM?

或者是否有更好的方法来测试 EVM 上的 TDM 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    我稍后会回复你。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    很抱歉 您迟到了。

    默认输出接口在哪里?

    答:您是指 AP 的输出接口吗? 如果是、则接口与 I2S、LRCLK/SCLK/SDIN 相同。

    除了 DATA_FORMAT 寄存器、是否还有其他寄存器必须一起设置?

    答:是的、它需要设置更多的寄存器、例如、如果您要使用两个器件4个通道、您可以输入以下代码:

    芯片 A

    w 98 00 00

    w 98 7f 00 # book0 page0

    W 98 33 13 # TDM 32位

    w 98 34 01 # shift one SCLK/ if AP set shift left

    芯片 B

    宽9a 00

    w 9a 7f 00 # book0 page0

    宽9a 33 13 # TDM 32位

    W 9a 34 41 # shift 65 (32*4/2+1) SCLKs/如果 AP 设置为向左移位

    或者是否有更好的方法来测试 EVM 上的 TDM 功能?

    答:您可以设置四个不同增益的通道以确认 TDM 功能是否成功。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的回复。

    由于此问题未指定器件型号、我认为您不会收到该器件型号(我也没有收到电子邮件通知)、因此我在中再次提出了相同的问题

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121379/tas5825m-test-the-tdm-function-on-tas5825m-evm

    这很抱歉。 您能帮我删除其中一个吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    我将关闭您的其他相同帖子。

    BR。

    魏秋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    它现在运行良好。

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    现在、4通道 TDM 可从 EVB 的4个 SPK_OUT 端口输出、但仍然存在问题、当 AP 输出的采样率为32k~48K 时、SPK_OUT 的声音输出正常、 但是、当采样率大于48K (包括96k 和192k)时、SPK_OUT 没有声音。

    是否有任何其他需要设置的寄存器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    您可以按如下方式设置 EVM 板:

    [引用 userid="519384" URL"~/support/audio-group/audio-forum/1120992/test-the-tdm-function-on" tas5825m-evm/4157718#4157718"]

    芯片 A

    w 98 00 00

    w 98 7f 00 # book0 page0

    W 98 33 13 # TDM 32位

    w 98 34 01 # shift one SCLK/ if AP set shift left

    芯片 B

    宽9a 00

    w 9a 7f 00 # book0 page0

    宽9a 33 13 # TDM 32位

    W 9a 34 41 # shift 65 (32*4/2+1) SCLKs/如果 AP 设置为向左移位

    [/报价]

    然后、您可以按如下方式配置 AP 软件以进行尝试:

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我再次尝试、情况与之前相同、当 AP 的输出 SR 超过48K 时、SPK_OUT 将从正常变为无信号。

    目前、TAS5825M 尚未进行任何更改、唯一的更改是 AP 的输出 SR。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    很抱歉您迟到了。

    您可以选择此工艺流程;

    并使用 AP 软件的此配置重试:

    帧脉冲选择一个子帧或50%占空比。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    很不错!! 非常感谢!!

    但我想知道"2频带 DRC 和 AGL"的?流程是什么

    我是否可以手动设置寄存器以实现相同的目的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel。

    您可以通过以下代码配置器件;

    芯片 A
    w 98 00 00
    w 98 7f 00 # book0 page0
    W 98 01 11 #重置
    D 20.
    W 98 33 13 # TDM 32位
    w 98 34 01 # shift one SCLK/ if AP set shift left
    宽98 46 11
    W 98 78 80 #清除故障位
    W 98 03 03 #进入播放

    芯片 B
    宽9a 00
    w 9a 7f 00 # book0 page0
    W 9a 01 11 #重置
    D 20.
    宽9a 33 13 # TDM 32位
    w 9a 34 41 # shift one SCLK/ if AP set shift left
    宽9a 46 11.
    W 9a 78 80 #清除故障位
    W 9a 03 #进入播放

    BR、

    魏秋。