请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5411-Q1 大家好、
关于输出偏移-
- 您能否详细解释导致此失调电压的原因? 与其他放大器中因晶体管不匹配而产生的失调电压一样吗?
- 对于 G = 20dB、最大输入偏移将为+/-25mV/10 =+/-2.5mV?
- 是否有降低该失调电压的建议? 还是无法实现?
- 对于4欧姆负载、最大值为+/-25mV、对吧? 更高的阻抗负载是否会导致更高或更低的偏移? 还是没有影响? 如果存在相关性、是否有8欧姆负载的任何数据?
- 您能否简单地解释为什么执行负载诊断需要取消待机状态?