This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:关于输出偏移

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125617/tas5411-q1-regarding-output-offset

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

关于输出偏移-  

  1. 您能否详细解释导致此失调电压的原因?  与其他放大器中因晶体管不匹配而产生的失调电压一样吗?  
  2. 对于 G = 20dB、最大输入偏移将为+/-25mV/10 =+/-2.5mV?
  3. 是否有降低该失调电压的建议? 还是无法实现?  
  4. 对于4欧姆负载、最大值为+/-25mV、对吧? 更高的阻抗负载是否会导致更高或更低的偏移? 还是没有影响? 如果存在相关性、是否有8欧姆负载的任何数据?
  5. 您能否简单地解释为什么执行负载诊断需要取消待机状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我是来

    1.是的、它是由一些不匹配引起的、包括器件内的所有电路元件都有一些变化、无法使输出完全匹配。

    2、恐怕它与增益不是线性关系、但增益设置较低时、值可能会下降一点。

    很抱歉、没有非常有效的方法。

    4、与负载几乎没有关系、这是由内部失配引起的。  

    5.负载诊断过程将尝试向输出迹线输入小电流,同时使用 ADC 对结果进行采样。 此过程在播放状态下无法运行、请使用待机进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    输出端注入了多少电流?

    随着电流注入、 更高的扬声器阻抗是否会在扬声器输出+/-处提供更高的电压 、从而观察到更高的噪声水平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我是来

      电流将高达10mA。 由于它是直流电流、在上升和下降阶跃时、我们使它的变化非常缓慢、因此无法从扬声器听到任何声音。