This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:有关如何在 DRV5825 PPC3中适应压电式扬声器电容的问题

Guru**** 2380790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125597/drv5825p-questions-to-fit-piezo-speaker-capacitance-in-drv5825-ppc3

器件型号:DRV5825P

您好、Sirs、

我尝试将10uF 压电式扬声器与 DRV5825 PPC3 GUI 搭配使用、而将其与  下图一样适合6.5uF。 您是否会提供解决问题的技巧?
另一个问题是、在1SPW 下、没有将 PWM 频率更改为384kHz 的选项。 这是 PPC3 GUI 的已知问题吗?

Input 10uF Cpiezo

*** as 6.5uF. Is it correct?

Cannot change to 1SPW mode

Cannot reduce Class-D PWM frequency


陈耀恩
08/11/2022  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩

    DRV5825仅支持 BD 模式、768kHz。

    关于不可调节的环路带宽、似乎是软件错误。我将与我们的软件团队确认。

    由于过流 和最大 PVDD 限制、在20kHz 频率下、DRV5825只能承受6.5uH 的最大电容。

    否则、将触发 oc。

    Tks。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您建议电容限制为6.5uF。 关于调制、我可以 通过成功地向 DRV5825 EVM 的 CH-B 发送以下命令来降低开关频率。 是否有风险?  

    # 384kHz、1SPW 模式、启用扩频
    编号-------------------------------------------------------
    #启用器件
    宽9a 00
    宽9a 7f 00
    宽9a 03 0f
    宽9a 00
    宽9a 00
    宽9a 00
    宽9a 00

    #选择书籍0
    宽9a 7f 00
    #选择第0页
    宽9a 00
    #模拟故障清除
    宽9a 78 80
    # fsw=384kHz、1SPW 模式、BTL
    宽9a 02 01
    #启用展频、禁用展频、0x6b=0x00
    宽9a 6B 03
    #将 TRI-Frequency 设置为24kHz、频率范围为336kHz~432kHz
    宽9a 6c 03
    宽9a 03 03

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    08/12/2022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据数据表、这些寄存器设置是保留的。

    我们不建议客户使用这些保留寄存器。

    当信号较大时、1spw 1侧为0、1侧为大占空比 PWM wav、它可能与直流类似、因此电容器已损坏。

    谢谢。

    Jesse