您好、Sirs、
我尝试将10uF 压电式扬声器与 DRV5825 PPC3 GUI 搭配使用、而将其与 下图一样适合6.5uF。 您是否会提供解决问题的技巧?
另一个问题是、在1SPW 下、没有将 PWM 频率更改为384kHz 的选项。 这是 PPC3 GUI 的已知问题吗? 



陈耀恩
08/11/2022
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
我尝试将10uF 压电式扬声器与 DRV5825 PPC3 GUI 搭配使用、而将其与 下图一样适合6.5uF。 您是否会提供解决问题的技巧?
另一个问题是、在1SPW 下、没有将 PWM 频率更改为384kHz 的选项。 这是 PPC3 GUI 的已知问题吗? 



陈耀恩
08/11/2022
您好 Jesse、
感谢您建议电容限制为6.5uF。 关于调制、我可以 通过成功地向 DRV5825 EVM 的 CH-B 发送以下命令来降低开关频率。 是否有风险?
# 384kHz、1SPW 模式、启用扩频
编号-------------------------------------------------------
#启用器件
宽9a 00
宽9a 7f 00
宽9a 03 0f
宽9a 00
宽9a 00
宽9a 00
宽9a 00
#选择书籍0
宽9a 7f 00
#选择第0页
宽9a 00
#模拟故障清除
宽9a 78 80
# fsw=384kHz、1SPW 模式、BTL
宽9a 02 01
#启用展频、禁用展频、0x6b=0x00
宽9a 6B 03
#将 TRI-Frequency 设置为24kHz、频率范围为336kHz~432kHz
宽9a 6c 03
宽9a 03 03
谢谢、此致、
陈耀恩
08/12/2022